This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200:CC3200 SNTP 同步周期

Guru**** 2597775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586427/rtos-cc3200-cc3200-sntp-sync-period

器件型号:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我将使用 TI-RTOS 中包含的适用于 CC32XX 2.16.01.14的 SNTP 函数。

我的问题是:

  1. 调用 SNTP 客户端任务同步的频率有多高?  我已经浏览了头文件 ti/net/SNTP sntp.h、找不到任何相关信息。
  2. 我知道我可以强制它与函数 SNTP_FORCETimeSync 同步、但如果我从未强制它同步、它会定期自动同步吗?
  3. 如果我丢失并重新建立 WiFi 连接、我是否需要停止并重新启动 SNTP 客户端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [quote user="ironman">调用 ntp_start()后,SNTP 客户端任务同步的频率有多高?  我浏览过头文件 ti/net/SNTP sntp.h、找不到任何相关信息。

    我查看了 SNTP、看起来大约为30分钟(1、800、000毫秒)。

    [引用 user="ironman"]我知道我可以强制它与函数 SNTP forceTimeSync 同步,但如果我从未强制它同步,它是否会定期自动同步?

    是的

    [引用 user="ironman"]如果丢失并重新建立 WiFi 连接,是否需要停止并重新启动 SNTP 客户端?

    您不必重新启动 SNTP 服务器。 话虽如此,但这样做不会有任何伤害。 它可以消除许多边沿情况。

    Todd