请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M36P63C2 Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
我已通过以下电话编写代码:
- TI_SYSBIOS_family_c28_Hwi_create
- core_CreateObject
- memory_calloc (实际上是 XDC_runtime _Memory_calloc__E)
- xdc_runtime_Memory_valloc__E
- xdc_runtime_Memory_alloc__E
- xdc_runtime_IHeap_alloc
这会导致位于\ti\xdctools_3_32_00_06_core\packages/XDC\runruntime \IHeap.h 中的以下函数:
静态内联 XDC_PTR XDC_Runtime_IHeap_alloc (XDC_Runtime_IHeap_Handle __inst, XDC_SizeT size,XDC_SizeT align,XDC_Runtime_Error_Block *EB)
{
return __inst->__Fxns->alloc((void*)__inst, size,align,eb);
}
当我跟踪到__inst->Fxns->alloc()调用时,我最终得到了错误的地址(boot_cG.asm 中 start_Pinit 的几个字节害羞)。
如何配置__inst->__Fxns->alloc()指针,以及如何/在哪里可能会错误配置它?