This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:确认数据表上的说明

Guru**** 2605005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586142/tms320c5517-confirm-the-description-on-datasheet

器件型号:TMS320C5517

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
您是否会详细告诉我有关引导时序图的"DSP&Pheriphs"的方法?

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    DSP 和外设在1.1特性部分中进行了说明。 您将看到它以两种方式偏离:
    内核:
    高性能、低功耗 TMS320C55x 定点数字信号处理器(DSP)
    外设:
    SoC 上的可用接口、如 UHPI、UART、USB 等...


    此致、
    Yordan