This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:Nimu_emacExample_EVMK2L_armBiosExampleProject:无法建立到 NDK 的 ping

Guru**** 2604395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586209/66ak2l06-nimu_emacexample_evmk2l_armbiosexampleproject-not-able-to-establish-ping-to-ndk

器件型号:66AK2L06

我想在 项目中使用具有66AKL06 A15内核的 NDK。  

最初在 NDK 中出现错误、通过重新构建 NDK 来克服堆栈溢出而对其进行了整流。 请参阅 POST e2e.ti.com/.../2152632The 报告的堆栈溢出错误是通过重建 NDK 来纠正的、但在运行项目时、我们无法获得到堆栈的 ping。 但是、项目正在运行、没有任何错误。

在静态和 DHCP 客户端模式下、这种相同的应用逻辑对 DSP 内核非常有效。

调试输出:

[ARM_A15_0] QMSS 已成功初始化  
CPPI 已成功初始化  
PA 已成功初始化

TCP/IP 堆栈'Hello World!' 应用

StackTest:使用 DHCP
服务状态:DHCP:已启用:000
服务状态:DHCP:已启用:正在运行:000

 

有什么线索吗?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shino、

    我已将此内容转发给 NDK 以太网专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 这对我们也是一项即时要求