请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM5728工具/软件:Linux
尊敬的 TI 团队!
在我们的其中一个项目中、我们将使用具有2个 C66x DSP 的 AM5728 SOC。 是否有人能解释哪些步骤是必要的:
1.仅使用 MCSDK 软件包中的芯片支持库创建 C66x 裸片应用。
2.将此 BareMetal 二进制文件加载到使用 A15作为主处理器(运行 Linux)的 C66x 处理器之一。
我发现 C66x 和 A15有大量 TI-RTOS 示例、但没有一个示例与我的特定设置相匹配。
谢谢、此致、
Franz