This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678上的 VLAN

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585907/vlan-on-tms320c6678

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

大家好。
我在 TMS320C6678 EVM 板上进行开发、并希望将我的网络配置为 VLAN。
我找不到有关此问题的任何示例。
我尝试配置 CPSW 和 MAC (L2分类)、但即使是 DSP 的 TX 消息、我也看不到。
在哪里可以找到有关如何在此设备上配置 VLAN 的说明。
提前感谢、
Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    我已将此事转发给以太网专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问 e2e.ti.com/.../1868131

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    在我的请求中、我没有指定不使用 NDK。
    我正在使用 PA LLD。
    因此、您的链接对我没有帮助。
    我所执行的步骤再次无效:

    INIT_MAC:
    CSL_CPSW_3GF_setPortVlanReg (macPortNum、0、0、VLAN_ID);//对于 macPortNum - 0、1、2
    INIT_Switch:
    CSL_CPSW_3GF_enableVlanAware ();
    CSL_CPSW_3GF_setPort0VlanReg (0、0、VLAN_ID);
    ADD_MAC_Address:
    ethinfo.vlan = VLAN_ID;

    Leon