This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:DM8148/DM8127 UART 引脚电压兼容性

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586032/tms320dm8148-dm8148-dm8127-uart-pin-voltage-compatibility

器件型号:TMS320DM8148

大家好、团队、

 

我们希望使用将不同的 UART 外设连接到我们的摄像头设计、以连接 DM8148、DM8147或 DM8127

 

此新外设使用5V CMOS 输出 TXD 引脚在 UART TX 信号上传输、它直接连接到 DM81xx 上的 RxD 引脚 af4 (引脚复用为 Uart1_RxD)

 

问题:

  1. DM81xx +5Vdc CMOS 上的引脚 af4是否兼容?  

  2. 此+5Vdc 电压电平是否会损坏 DM81xx?

谢谢、Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    引脚 af4 (UART1_RXD)是 LVCMOS 引脚、可为1.8V 或3.3V。 af4由 DVDD 供电。

    对于建议的运行条件、DVDD 3.3V I/O 引脚的最大值为3.47V。

    对于绝对最大额定值、DVDD 3.3V I/O 引脚的最大值为4.0V。 超过4.0V 的应力可能会对器件造成永久损坏。 这些只是应力额定值、对于这些额定值或者任何其它超过"建议运行条件"所标明条件的条件下的器件功能运行、在此并未说明。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    [引用 USER="Oscar Palomino]DM81xx +5Vdc CMOS 上的引脚 af4是否兼容?  [/报价]

    [引用用户="Oscar Palomino"]此+5Vdc 电压电平是否会损坏 DM81xx?

    是的

    此致、
    帕维尔