This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:IPC MessageQ 问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586094/linux-am5728-ipc-messageq-question

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我正在尝试使用 IPC MessageQ 示例2启动从 DSP 到 ARM (主机应用)的消息发送。

到目前为止、我看到的示例是 ARM 发送消息、DSP 接收消息并将响应置于应答队列中由 ARM host_app 设置的目标队列。

我尝试让 DSP 等待来自 ARM 的消息队列 ID、然后在 DSP 从 ARM 获得至少一条消息并回复后、我使用相同的队列 ID 发送消息。

但是、当我从 DSP 发送消息时、对 ARM 使用相同的应答队列 ID、我无法在 ARM host_app 上接收该消息。

如何启动从 DSP 到 ARM 发送消息以及 ARM HOST_APP 需要做什么才能接收 DSP 消息?

我正在使用最新的 PSDK 3.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。