This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:WiLink™︎WiFi +蓝牙论坛

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586180/linux-wl1835mod-wilink-wifi-bluetooth-forum

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

大家好、

我正在使用 Android wl18xx WiFi+BT 模块。

当 Android 进入睡眠模式时、我遇到了 wl18xx IRQ 引脚问题。

Wl18xx IRQ 引脚不会进入挂起模式、继续尝试唤醒 CPU。

请查看以下日志。

CPU1:关断
WAKEUP IRQ 312 wl18xx 挂起、挂起中止
正在启用非引导 CPU ...
CPU1:已启动辅助处理器
CPU1已启动

请帮我、如何解决此问题。

谢谢、此致、

Sankar。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、您好!

    抱歉、TI 不支持 Android 内核。

    此致、
    Yordan