This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:SYS/BIOS 配置文件-可以#39;t 查找导入文件

Guru**** 2605025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585939/rtos-sys-bios-config-file---can-t-find-import-file

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生或女士:

我在 TI-RTOS 中的配置文件有问题

Code Composer Studio:7.1.0.00016
XDCTools:3.50.1.12
SYS/BIOS:6.41.4.54

我将 RTSC 配置文件添加到我的项目中、我想导入另一个文件:
命令-> utils.import 文件("myOTHER.cfg");

我们公司的配置文件位置与项目(工作区)分开
这些文件的路径存储在环境变量中(OS Windows 7)

程序构建成功完成->找到所有配置文件
[在软件包存储库(--xdcpath)中设置环境变量]

但"配置向导"指示错误:
说明:找不到导入文件:'myOTHER.cfg'(在'C:\.............................. ')
位置:配置验证
类型:XDCTools 配置标记

… 因此、问题似乎仅出现在该向导中

我不能使用"Java 属性(-D)"、因为它看起来仅在构建操作中可用。

当我使用解决方案路径时、一切都正常
utils.importFile ("myOTHER.cfg"、"c:\\mypath\\");

但我想使用这样的东西
utils.importFile ("myOTHER.cfg"、${EnvironmentVariableName});

utils.importFile ("base.cfg"、environment["EnvironmentVariableName"])、

感谢您在这方面的帮助。

此致
Lukáš Skovajsa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    您可以使用以下命令从环境中选取变量:

    var envPath = String (java.lang.System.getenv ("my_enV_VAR")); 

    然后、您应该能够将其用作前缀:

    utils.importFile ("myOTHER.cfg"、envPath); 

    请告诉我这是否有帮助、

    伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的建议非常有帮助

    非常感谢。

    Lukas