This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:USB1超高速支持

Guru**** 2604385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586099/tmdxidk5718-usb1-superspeed-support

器件型号:TMDXIDK5718
主题中讨论的其他器件: AM5718

大家好、

根据 spruhz7e.pdf、AM571x 处理器 USB 端口1支持高达5Gbps 的 SuperSpeeds、但在 tmdxidk5718开发套件上、它仅支持 USB 2.1作为主设备、请帮助我解释为什么 tmdxidk5718 EVM 上不提供 USB3.0功能。

谢谢、此致、

Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦姆希
    此器件具有共享 PHY 子系统、在该子系统中、超高速 USB 和 PCIe1通过内部多路复用器共享相同的信号引脚。 由于 TMDXIDK5718板采用具有2通道 PCIe 的 PCIe x4连接器、因此 SuperSpeed USB 信号不可用。

    更多详细信息、请参阅 TRM 的第26.4.1节。 图26-15进一步说明了这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 DK:

    如果未连接 PCIe 接口、则我们可以使用 USB 3.0的全部功能、感谢您的介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦姆希
    如果您询问 AM5718处理器本身、答案是肯定的。 该器件支持 PCIe (单通道)和超高速 USB 的同步运行。

    如果您询问有关 IDK 板的信息、答案是否定的 该板不支持超高速 USB 操作。