请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4378 工具/软件:Linux
我在 ti-processor-sdk-linux-AM437X-EVM-03.02.00.05-linux-x86-64安装中编译了内核、并且可以基于 AM437X_EVM.但 无法使用/sys/gpio/expert 节点。为何选择??控制任何 GPIO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
我在 ti-processor-sdk-linux-AM437X-EVM-03.02.00.05-linux-x86-64安装中编译了内核、并且可以基于 AM437X_EVM.但 无法使用/sys/gpio/expert 节点。为何选择??控制任何 GPIO