This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEVM5517:正确的板载调试器设置

Guru**** 2604395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585920/ccs-tmdsevm5517-correct-on-board-debugger-setup

器件型号:TMDSEVM5517

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我怀疑电路板的板载调试器有硬件问题、因为插入 USB 电缆后 DS1 LED 闪烁大约一秒钟、我无法调试 DSP。 我收到以下弹出错误:

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一
返回错误状态或错误。 原因可能是
以下原因之一或多个:未插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'
文件夹中的 xds100serial 命令行实用程序来验证 XDS100是否可以找到。
(仿真包6.0.579.0)  

但是、确切地说、我是否应该在 Windows 或 CCS 中执行一些操作才能连接到 DSP?

在 Windows 设备管理器中、该板显示为"Spectrum Digital TMS320C5510 DSK"。

有什么想法吗?

提前、谢谢