This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:UART 引导显示#39;s#39;而不是#39;C#39;

Guru**** 2605065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585895/linux-am3359-uart-boot-shows-s-instead-of-c

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

您好!

在过去的2周内、我将启动 UART、

sudd友好 型处理器开始发送"ssssssss"而不是"CCCCCCCCC"、因此 XMODEM 发送的内容不起作用(预计 CCCC)

有什么想法我可以做什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    检查终端设置。 应为115200-8-N-1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、它是115200-8-N-1

    有什么想法了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是定制板吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、
    但 CCCC 正在工作... 我不知道为什么它停止了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对电路板进行了任何更改? 尤其是晶体或 SYSBOOT 配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、硬件人员进行了更改。
    我不知道这些晶体、但 sysboot 是 EMMC 和 UART 修复的。

    它在上周再次开始工作。 CCCCC。 我不知道为什么它开始使用"ssss"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYSBOOT[15:14]定义了处理器的晶体频率。 请您的硬件人员检查这些信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    位15为0
    位14为1

    还可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从15到0的所有 sysboot 为:0100-0101-0011-1100
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    01b 表示24MHz 晶体。 是这样吗? 您是否检查过这两个信号在复位释放时真的是01b?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路板通过硬件检查。
    正如我说过的、"CCCCCCC"直到上周末才开始工作。
    从今天开始、它将显示"sssssssssscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

    有什么想法为什么? 我没有改变晶振。 它不是从一开始就不起作用的东西。 在过去的几周内、我正在使用电路板、每次启动都可以使用"CCCCCCCC..."进行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提到您的硬件人员已经在电路板上工作。 这种行为可能是由晶体频率不稳定/错误、UART 连接不良或主机 PC 出现某些问题引起的。 AM335x 本身似乎正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该板已经是最终版本。 在硬件人员完成工作后、我得到了它、它通过了他们的所有检查。
    我猜电路板上发生了什么:-(
    我看不到它从上周到今天是如何变化的。
    我将尝试获取新电路板。