This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:u-boot 在 AM335X 板上找不到 NAND 闪存

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585800/linux-the-u-boot-cannot-find-nand-flash-on-am335x-board

工具/软件:Linux

大家好、我的主板是 AM335X SK-EVM、SDK 版本是 ti-processor-sdk-linux-AM335x-evm-03.02.00.05、我编译 uboot 使用 AM335x_evm_defconfig、在将 MLO 和 u-boot.img 下载到 SD 卡并启动后、终端打印'NAND:0 mB'。感谢您为什么要解决这个问题?

打印消息为:

U-Boot SPL 2016.05-00304-gad06f64-M脏(2017年4月2日- 11:52:36)
尝试从 MMC1引导
读取 args
SPL_load_image_fat_os:读取图像参数时出错、错误--1
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2016.05-00304-gad06f64-M脏(2017年4月2日- 11:52:36 +0800)

CPU:AM335X-GP 修订版2.1
型号:TI AM335x EVM-SK
启用看门狗
DRAM:256 MIB
NAND: 0 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
NET:eth0:以太网@4a100000
警告:USB_Ether MAC 地址不匹配:
SROM 中的地址为:de:ad:be:ef:00:01
环境中的地址为 C4:ed:BA:8d:49:1e
,eth1:USB_ether
按空格键可在2秒钟内中止自动引导
=>

此致

张志华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhihhua、您好!

    AM335x SK-EVM 上不包含连接的物理 NAND 存储器。 这就是 U-Boot 将其大小报告为0 MIB 的原因。

    此致、
    Kemal