This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:摄像头和 SDK 错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616826/linux-am5728-cameras-and-sdk-error

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

来自客户:

我最近在使用您的 AM5728 EVM SDK 创建的 Linux 中发现了一个严重错误。 它易于重现。 当我通过 LAN 将您的内部 GStreamer 与多个摄像头配合使用并将外部监视器连接到 EVM 时、在几分钟后、您的 AM5728 EVM 裸片将会出现问题。 摄像机是轴 P3905-R 由于附件我正在向您发送"test-frag.sh"脚本、导致该错误(一段时间后)。 我还提供了"AM5728 ticese.txt"、它是通过 PuTTy 录制的来自 AM5728的/var/log/massages。

e2e.ti.com/.../AM5728-massages.txte2e.ti.com/.../test_2D00_frag.sh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们预计将在9月中旬之后进一步深入探讨这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在尝试运行9个解码器实例? 解码器内存来自平铺池,限制为128 MB (硬件限制)。 似乎流水线正在从更倾斜的存储器中运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    来自客户:

    我们使用适用于此模块的 PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 04_00_00_04。 有一个名为 am57xx-EVM-Linux-SDK-bin-04.00.00.04.tar.xz 的文件、其中包含 AM57xx Linux SDK 预编译的 BSP 二进制文件和根文件系统。 当我们使用此参考根文件系统时、我们在使用 GStreamer 播放来自 IP 摄像机的 H264视频流时观察到奇怪的行为。

    我们的步骤如下:
    1) 1)我们在系统启动后停止"矩阵"应用程序。
    2) 2)我们启动 Weston-terminal、并以以下格式运行多条 GStreamer 管道:

    GS-launch-1.0 playbin uri ="rtsp://192.168.35.212/ axis-media/media.amp?videococodec=h264&h264profile=main&resolution=1024x768&fps=25" video-sink=waylandsink

    3) 3)在从开始的随机间隔内、一个或多个流停止工作(在一帧上冻结)。 以上流水线启动的三个或四个流足以重现问题。 有时、我甚至可以通过简单地聚焦具有特定摄像头流(这通常是残桩)的窗口来强制这一问题。

    我们的观察结果:
    -视频卡滞时没有 GStreamer 错误消息。
    -当使用不同的分辨率和/或 fps 时,问题相似。
    -摄像头是轴 P3905,连接和摄像头本身似乎没有问题。
    -根据对 tcpdump 实用程序输出的分析,由于网络数据流仍处于活动状态,因此似乎只能自由计算“映像”。
    -我还尝试从 TI GIT repo (4.9.47)编译最新的内核和 SGX 驱动程序,但问题仍然存在。
    Git://git.ti.com/processor-sdk/processor-sdk-linux.git:ti-ls-linux-4.9.y
    -到目前为止,当我使用 H264视频文件而不是摄像头实时流(即 UI=file://)时,我没有发现此问题 管道中)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的支持团队

    对此有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bartosz、

    很抱歉耽误你的时间。 我们这个问题的主要软件工程师 Manisha 目前不在办公室。 Manisha 下周返回办公室、然后我们可以与您一起解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否仅在运行多个流而不 是使用 playbin 解码和显示的单个实例时发生?

    您是否尝试使用单个元素而不使用 playbin 来创建 gstreamer 流水线? 如果您使用 fakesink 或 h264avdec 插件而不是使用 landsink 或 ducatih264dec、会发生什么情况?

    这里的窗口聚焦意味着什么"我有时甚至可以通过简单地聚焦具有特定摄像头流(通常是残桩)的窗口来强制这种卡住。" ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manisha、

    感谢您的支持。  首先、请查看您的问题的答案以及客户的其他意见。 第二、我们有一个有关 H264视频解码的新问题。

    1) 1)关于您的问题

    a)     此问题是否仅在运行多个流时发生、而不是在使用 playbin 解码和显示的单个实例中发生?
    不、不是。 我也在一个实例中观察到了这个问题。

    b)     您是否尝试使用单个元素而不使用 playbin 来创建 gstreamer 流水线?
    是的、我确实这么做了、但我在 gstreamer 元素中找到了一些新信息。 请参阅下面的内容。
     
    c)     如果您使用 fakesink 或 h264avdec 插件而不是使用 landsink 或 ducatih264dec、会发生什么情况?
    Fakesink 不起作用、因为我说过没有 gstreamer 错误。 只是图像卡住了。 我可以告诉大家、avdec_h264工作正常、但这是一个大的 CPU 开销。

    d)     您能不能根据"我有时甚至可以通过简单地获取具有特定摄像头流(通常是残桩)的窗口的焦点来指示您的窗口焦点是什么意思。" ?
    只需单击视频窗口或将此窗口拖动到屏幕上的其他位置即可。

    关于 b):
    我发现、如果将 ducatih264dec 源设备简单连接到运水接收设备、结果是相同的。 但是、当我使用 VPE 后处理时、其分辨率与请求摄像头流中的分辨率相同(1024x768)、那么就我所能说的那样、它可以正常工作。 此外、我在同一个 gstreamer 管道中使用了详细模式。 我发现、在第一种情况下、它会将"错误"的大小/分辨率传递给航迹接收机(1152x864)、尽管最终视频窗口的尺寸似乎正确(1024x768)。 示例:
     
    较短格式的常用变量>gst_common='gst-launch-1.0 rtspsrc location="rtsp://192.168.35.212/ axis-media/media.amp?videococodec=h264&h264profile=main&resolution=1024x768&fps=25"! rtph264depay! h264parse'

    ********
    错误行为:
    $GST_common! ducatih264dec! 陆上接收机

    /GstPipeline0/GstDucatiH264Dec:ducatih264dec0.GstPad:灌电流:cap ="VIDEO/x-h264\、\ STREAM -格式\=(STRING\) byte-stream \、\对齐\=(STRING\) au、\ LEVEL\=(STRING\) 4.1、\(BLEGSTE= 1024) x (PRIENDE-1)、PRIORIORILE= 1) x (PRILEGERE= 1)、x (BLEGERTIE= 1024 (PRILEGERE= 1)、PRILEGERENTIES、PRILE-768、PRILEGATE =(PRILEGERILE-GRI)、PRILEGERILE
    /GstPipeline0/GstDucatiH264Dec:ducatih264dec0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\\(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1152\、\ height\(int\) 864\、\(begray\) v= 1 m/像素比例1、ture-ref 1 (try= 1)、turbegy= 1 m/帧(turbegray\(try\) m\(try\(try\)) m/像素1) mref)、turbegroy= 1) m/(turbegraint)
    /GstPipeline0/GstWaylandSink:waylandsink.GstPad:SINK:SINK:SINK:SINK:CAPS ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1152\、\ height\=(int\) 864\、frame\= 1) m/像素比率(traction = 1)、toleum1)、tore1 (begy1)  

    ********
    "正确"行为:
    $GST_common! ducatih264dec! VPE! 'VIDEO/x-RAW、宽=1024、高=768'! 陆上接收机

    /GstPipeline0/GstDucatiH264Dec:ducatih264dec0.GstPad:灌电流:cap ="VIDEO/x-h264\、\ STREAM -格式\=(STRING\) byte-stream \、\对齐\=(STRING\) au、\ LEVEL\=(STRING\) 4.1、\(BLEGSTE= 1024) x (PRIENDE-1)、PRIORIORILE= 1) x (PRILEGERE= 1)、x (BLEGERTIE= 1024 (PRILEGERE= 1)、PRILEGERENTIES、PRILE-768、PRILEGATE =(PRILEGERILE-GRI)、PRILEGERILE
    /GstPipeline0/GstDucatiH264Dec:ducatih264dec0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\\(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1152\、\ height\(int\) 864\、\(begray\) v= 1 m/像素比例1、ture-ref 1 (try= 1)、turbegy= 1 m/帧(turbegray\(try\) m\(try\(try\)) m/像素1) mref)、turbegroy= 1) m/(turbegraint)
    /GstPipeline0/GstVpe:vpe0.GstPad:灌电容="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1152\、\ height\=(int\) 864\、\ framera\\=(string\) vide\(try\) 1m\(begroy\)、tex\(tex\(try\) 1) begybegroy\
    /GstPipeline0/GstVpe:vpe0.GstPad:src:cap ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1024\、\ height\=(int\) 768\、\像素-宽高比\=(string\) 1\(frate\)分次/帧速率
    /GstPipeline0/GstWaylandSink:waylandsink.GstPad:SINK:SINK:SINK:CAPS ="VIDEO/x-RAW\、\ FORMAT\=(STRING\) NV12\、\ width\=(int\) 1024\、\ height\=(int\) 768\、\、\像素纵横比= 1)、帧速率= 1
    ********

    客户问题-为什么在不需要缩放视频时需要调用 VPE 后处理? 如果有必要、有哪些限制? 现在、它看起来更像是一个错误。


    2)关于 H264解码

    我们使用 Debian "Jessie" armhf、我想自己使用存储库中的软件编译 GST-Ducati。 我从标准存储库安装了其他 GST 插件。 我从 TI git 存储库下载了 ipcdev、libdcce2和 gst-plugin-Ducati 的源代码。 在几个黑客之后、我能够编译、链接并最终使用 GS-Ducati-plugin 启动 gstreamer。 我使用了此管道:  

    gst-launch-1.0 rtspsrc location="rtsp://192.168.35.212/ ax-media/media.amp?videococodec=h264&h264profile=main&resolution=640x480&fps=24"! rtph264depay! h264parse! ducatih264dec! VPE! 'VIDEO/x-RAW、FORMAT=YUY2、width=640、height=480'! xvimagesink

    问题是、该流水线似乎每启动大约10或20次就能工作一次。 通常情况下、它会失败并显示以下消息(设置 GST_DEBUG 变量):
    -------------------------- 启动--------------------------------------------------------
    正在将管道设置为暂停...
     >> DCE_INIT
    打开 omapdrm 设备
     >> DCI_IPC_INIT
    打开(/dev/rpmsg-dce)-> 0x150780
    >> Engine_open 参数:::name = ivahd_vidsvr size = 12
    管道处于活动状态,不需要 PREROLL...
    进度:(打开)打开流
    进度:(连接)连接到 rtsp://192.168.35.212/ax-media/media.amp?videocodec=h264&h264profile=main&resolution=640x480&fps=24
    进度:(打开)检索服务器选项
    进度:(打开)检索介质信息
    进度:(请求)设置流0
    进度:(打开)打开的流
    正在将管道设置为正在播放...
    新时钟:GstSystemClock
    进度:(请求)发送播放请求
    进度:(请求)发送播放请求
    进度:(请求)已发送播放请求
    0:00:00.613931977  499 bb500ed80 warn        rtpjitterbufferrtpjitterbuffer.c:185:rtp_jit_buffer_set_clock_rate:时钟速率从0更改为90000
    0:00:00.625204614  499 bbb5032e60 WARN                 Ducati gstducatih264dec:c:402:GST_Ducati_h264dec 设置灌电流_cap: 未在电容器上找到 num 个重新排序的帧、根据流参数计算得出的值为16
    0:00:00.625272609  499 bbb5032e60 WARN                 Ducati gstducatih264dec:410:GST_Ducati_h264dec 设置灌电流_cap: 使用16帧重新排序
    0:00:00.632206112  499 bb5032e60 warn                 ducati gstducatividdec:c:552:codec_process: ERR=1、扩展错误=00208001
    0:00:00.632252960  499 bbb5032e60错误                Ducati gstducati.c:63:GST_Ducati_log_extended _error_info:位0 (00000001):无错误片
    0:00:00.632283379  499 bb5032e60错误                Ducati gstducati.c:63:GST_Ducati_log_extended _error_info:位15 (00008000):致命
    0:00:00.632310219  499 bb5032e60错误                Ducati gstducati.c:63:GST_Ducati_log_extended _error_info:位21 (00200000):不支持的分辨率
    0:00:00.632718838  499 bb5032e60 WARN                 Ducati gstducatividdec:c:572:codec_process: 将电容器中的最大参考帧更改为18
    ---------------------------- 结束------------------------------------------

    如果管道成功启动(很少)、则会正确显示视频流。 在更改 fakesink 而不是 xvimagesink 时行为相同。 解码器和后处理(VPE)在成功启动流水线的情况下似乎可以正常工作-当使用具有 fakesink 的流水线和摄像机几乎静态场景时、CPU 使用率约为4%。  您是否知道问题可能出在哪里?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    感谢您回答我的问题。 我们将深入研究这个问题、并在10月的第一周左右返回

    您能为 H.264解码问题打开另一个 e2e 标签吗? 让我们不要将一个 TT 杂乱地处理多个问题。 对于有相同问题的其他客户、搜索变得困难。

    此致、
    Manisha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    同时、您能否要求客户在流水线中包含队列元素。 某些队列可能已满 或 src 元素开始丢弃帧、导致死锁。

    还包括 GST 调试。 它们还可以生成具有基本配置文件或其他没有 B 帧的配置文件的流并对其进行测试吗?

    较短格式的通用变量>GST_common='GST-launch-1.0 -v --GST-debug=2 rtspsrc location="rtsp://192.168.35.212/axis-media/media.amp?videocodec=h264&h264profile=main_resolution =1024x768&fps=25"! 排队! rtph264depay! 排队! h264parse! 队列"

    ********

    $GST_common! 排队! ducatih264dec! 排队! 陆上接收机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manisha、

    客户根据您的请求调整了管道、并使用主配置文件和基线配置文件再次对其进行了测试。 遗憾的是、结果是相同的。 您可以在下面找到包含输出消息的日志文件:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/gst_5F00_h264_5F00_stuck_5F00_main.log

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/gst_5F00_h264_5F00_stuck_5F00_baseline.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha 和 Team

    请查看客户的最新反馈:

    "我们的目标是:
    -与 Xserver 一起使用的标准通用分发(Debian8)。
    -我们为另一个硬件平台的此配置调整了多个应用程序,如果可能,我们应该在 AM572X 上对它们进行最小的更改。
    -我们主要使用 OpenGL + Glu + GLX;SFML、GTK+。

    了解 AM572x:
    - TI/PowerVR 不支持 SGX544的 Xserver。
    - Xserver -我们使用了 GC320 - FOSS 内核驱动程序 Etnaviv + xserver 视频驱动程序,实现了 XV 扩展。 因此、可以在 Gstreamer 中使用 xvimagesink。
    - MESA/OpenGL DRI (GC320)-与 libGL 配合使用的位置、仅软件渲染。
    - GST-PLUGE-Ducati 在某些黑客(ducatih264dec + VPE)下部分发挥作用。 问题是 gstreamer 流水线似乎每启动大约10或20次就能工作一次。 如果成功启动了流水线(ducatih264dec + VPE + xvivimagesink)(很少)、则会正确显示视频流、但仍然存在很高的 CPU 开销。 我想这是因为解码器+VPE => xviv磁 通之间的缓冲区复制。
    从 debian 存储库和 PVR 库测试 Wayland/Weston 失败,显然是因为库不兼容。
    总之,这种办法似乎是死的

    推荐的解决方案?
    - Linux 发行版-现在是 Debian 8 (armhf)=>迁移到 Arago 项目?
    - 2D 图形应用程序-现在是 OpenGL + Glu =>重新写入 OpenGLES?
    -图形后端-现在 SFML 和 GTK+=>重新写入 Qt5?
    -视频图像处理(缩放、旋转、翻转、触发)-现在是 OpenGL 纹理(一线希望链接)操作=>航迹接收器+什么或"glesimagesink"?
    "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经很好地了解了推荐的解决方案-

    1. 移至 Arago 项目
    2. 重新写入 OpenGLES
    3. 重新写入 Qt5
    4. 使用 landwaysink 进行视频图像处理 (修改/etc/init.d/weston.ini 以实现旋转/翻转/触发器的全局配置)。 我们没有在 PLSDK rootfs 中集成 glesimagesink。 客户可以尝试使用 Arago Build 来构建组件。

    最近发现了一个关于运水槽的问题(与所报告的冻结屏幕情况无关)。  查看以下 e2e 帖子以了解该问题并下载补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    可以使用 IVI 外壳实现特定单个"表面"或"层"的旋转。

    您可以使用以下部分作为起点:

    启动某些应用程序后、您可以尝试:

    LayerManagerControl Set 面 方向<0/1/2/3>,用于90度角的旋转步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、

    感谢您的大力支持以及 IVI shell 的提示。 我们对您的信息有几个问题:

    1) 1) PLSDK rootfs 中的 Qt5是否支持 IVI-application 协议?

    2) 2)是否可以将 gstreamer 视频(landsink)呈现到 Qt widget 中?

    我们发现使用类似的代码段可能会实现这一目标:

    QPlatformNativeInterface *本机= QGuiApplication::platformNativeInterface();

    struct wL_surface * surface = statical_cast (nativeResourceForWindow("surface",the->windowHandle());

     

    GST_VIDEO_OVERLAY_SET_WINDOW_Handle (

          GST_VIDEO_OVERLAY (GST_MESSAGE_SRC (消息))、

          (光子)表面

        );

    GST_VIDEO_OVERRY_SET_Render 矩形(

          GST_VIDEO_OVERLAY (GST_MESSAGE_SRC (消息))、

          rect.x()、rect.y()、

          rect.width ()、rect.height ()

        );

     

    您对此功能是否有任何经验?

    提前感谢您。

    此致、

    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bertuz、
    我们无法找到根本原因、但为什么引入 VPE 会注意到重现问题。
    当您在管道中的 VPE 元素之后未添加任何 capsfilter 时、您能否检查问题是否可重现?

    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bartosz Marcinkowski]1) PLSDK rootfs 中的 Qt5是否具有 IVI 应用协议支持?

    QT 应用程序也可以在 IVI shell 上运行。 我们尚未使用 PLSDK 对其进行测试。 请在您的结尾处尝试、并让我们知道它是如何发展的。

    2)是否可以将 gstreamer 视频(waylandsink)呈现到 Qt widget 中?

    我们对此功能没有任何经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bartosz Marcinkowski]1) PLSDK rootfs 中的 Qt5是否具有 IVI 应用协议支持?

    是的、可以。 请参阅  

    有关各个车窗的旋转、调节、定位、请参阅以下链接-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我注意 到发布了新的 SDK (PROCESSOR-SDK-LINUX-AM57X 04_01_00_06)。 我下载了一个新的参考根文件系统。 其中应包括解决您提到的 Waylandsink 问题的补丁。 不幸的是,不良行为依然存在。


    使用具有 VPE 但没有 capsfilter 的管道时、也会观察到不良行为:
    gst-launch-1.0 -v rtspsrc latiter=1000 location="rtsp://192.168.35.212/ axis-media/media.amp?videococodec=h264&h264profile=main&resolution=1024x768&fps=25"! rtph264depay! h264parse! ducatih264dec! VPE! 陆上接收机

    您可以再次观察到 Waylandsink 接收器的宽度和高度错误:
    /GstPipeline0/GstWaylandSink:waylandsink.GstPad:SINK:SINK:SINK:CAPS ="VIDEO/x-RAW\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1152\、\ height\=(int\)分数\、\像素纵横比= 1) 864 (frate\) 1/frate

    我们是否能够在终端的 IP 摄像机上重现此问题?

    此致、

    Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bartosz Marcinkowski"]

    我下载了一个新的参考根文件系统。 其中应包括解决您提到的 Waylandsink 问题的补丁。 不幸的是,不良行为依然存在。

    [/报价]

    Processor SDK Linux 选择了6周前发生的内核版本进行集成。 因此、在该季度结束前六周内应用的任何内核补丁都未能集成到 PLSDK 版本中。 Waylandsink 问题修复补丁错过了集成周期。 请离线应用、然后继续测试。

    [引用 user="Bartosz Marcinkowski">使用具有无 capsfilter 的 VPE 的管道时、也会观察到不良行为:
    gst-launch-1.0 -v rtspsrc latiter=1000 location="rtsp://192.168.35.212/ axis-media/media.amp?videococodec=h264&h264profile=main&resolution=1024x768&fps=25"! rtph264depay! h264parse! ducatih264dec! VPE! 航迹接收器[/报价]

    使用 capsfilter 可以很好地工作??

    [引用 user="Bartosz Marcinkowski"]我们是否能够在最终使用 IP 摄像机时重现此问题?

    我们没有使用 IP 摄像机进行测试的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manisha、团队、

    我们仍然坚持使用 AM57XX、因为视频窗口的定位是此应用中的关键功能、我们的客户无法以任何方式做到这一点。

    请参阅以下反馈、并向我们提供任何推进指南。

    谢谢。

    "在带有默认桌面 shell 后端的 Weston 中、根本无法从脚本定位窗口。 尽管使用 IVI shell 可以实现此功能、但启动带 Waylandsink 的 Gstreamer 会结束断句故障。 您的最终是否有此问题的进展?

    如果我们无法定位具有硬件加速视频的窗口、则无法使用 AM57XX。 如果您有任何建议、请发送。 "

    关于前面的问题:

    "我们的设置包括本期内的 TI 硬件(EVM)+ TI 软件(SDK)(Gstreamer Waylandsink + IVI shell)。 那么、您能否复制它呢?

    [引述]"Waylandsink 问题修复补丁错过了集成周期。 请离线应用、然后继续测试。"   [/报价]

    据我所知、您提供的 Waylandsink 补丁只是对 userspace gstreamer 插件的"更新"、与 Linux 内核无关。 是这样吗?

    最新 SDK 版本的软件清单显示、gstreamer1.0-plugins-bad-waylandsink 安装在版本1.8.3-R5.0中、其中1.8.3是特定软件的版本、R5.0是应用其他补丁等的 TI 配方的版本。 根据 Arago GIT 存储库、修补程序应该已经应用于安装在最新版本 SDK 中的 gstreamer1.0-plugins-bad-waylandsink 中。 但可能我错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    我丢失了您之前的帖子、无法获得关于座机问题的大量历史记录。 它不再是该 e2e 线程的一部分。 尝试拆分 POST 以创建新线程、因为问题与最初创建的线程不同。 您是否可以打开主题为 gstreamer 的新线程、其中包含航迹接收器和 IVI 外壳。 请在新创建的 e2e 帖子中发布上一个问题及以上一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manisha、

    根据您的指导原则发布了另一个主题:
    e2e.ti.com/.../635755

    请尽快帮助解决此问题。

    谢谢你。