This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TIDL 文件 I/O 用例声明@线错误

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619135/tda2evm5777-tidl-file-i-o-usecase-assertion-line-error

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我使用 TDA2EVM 和 Vision SDK 03.00.00。

在汇编期间未发现任何问题。

我从 SD 卡启动板、在 SD 卡上有下一个文件:AppImage、MLO、in.rgb、NET.bin、PRM.bin、 TIDLCFG.TXT。

一旦电路板启动、我就会在选择菜单中看到:"F":TIDL 文件 I/O 用例"。 我尝试运行此操作、选择 DSP 内核、而不管下一个选择(

1:将输出帧转储到文件/ 2:自由运行(不转储输出帧)我在终端上接收下一个输出:

[IPU1-0] 139.973982 s:断言@行:C:/ti/Vision_SDK_03_00_00/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/tidl/chains_tidl.c 中的164:readSize == sizeof (sTIDL_Network_t):失败!!!
[IPU1-0] 139.974806 s:断言@行:C:/ti/Vision_SDK_03_00_00/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/tidl/chains_tidl.c 中的164:readSize == sizeof (sTIDL_Network_t):失败!!!
[IPU1-1] 240.207680 s:服务状态:DHCP: Enabled:Fault:002

由于发生这种情况、我无法从 VisionSDK 03.00.00运行 TIDL 示例。

您能告诉我为什么会遇到这个错误、以及如何解决这个错误吗? 我的方面没有做任何更改、所有文件都有原始内容。

我还从控制台附加日志。

BR、

Aliosae2e.ti.com/.../8686.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题已提交给专家。

    BR、
    露西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NET.bin 文件的大小应与 sizeof (sTIDL_Network_t)匹配。

    您能检查一下吗?

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否确保使用\vision_sdk\apps\tools\TIDL_files 文件夹中的所有这些文件?

    此致、Shiju

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在\vision_sdk\apps\tools\i sno TIDL_files 文件夹中。

    我是否需要修补程序才能获得它、或者我应该如何继续?

    存在的唯一文件夹包括:

    数据收集提取

    DCC_TOOLS

    EDID_programing_tool

    LDC_MESH 表转换

    镜头_params

    network_tools

    RSVP

    环视工具

    VISION_SDK_usecase_gen

    此致、

    Aliosa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aliosa

    它将作为下一个 VSDK 版本(3.1、~10月中旬)的一部分提供

    此致、Shiju