This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM335x:Bitbake 失败

Guru**** 2575385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620794/am335x-bitbake-fails

请@Think-VirtualBox:~$ machine=am355x-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image
bitbake:找不到命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该在 bitbake 命令之前执行几个步骤。 如果您尝试构建最新的 PSDK、请按照以下 wiki 页面进行操作:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Building_The_SDK

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita
    我按照你的指示尝试了它、它显示了""我犯了什么错误
    @Think-VirtualBox:~/tisdk/build export path=$HOE/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    @Think-VirtualBox:~/tisdk/build machine=am355x-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image
    伪不存在、但需要、首先在主编译之前编译
    错误:执行事件处理程序'external_linaro_toolchain_version_handler'失败
    回溯(最近一次调用最后一次):
    文件"external_linaro_toolchain_version_handler (e)"、第8行、位于 external_linaro_toolchain_version_handler (e= )
    文件"external-linaro-toolchain-versions.inc"、第4行、位于 elt_get_main_version (d= )
    IndexError:列表索引超出范围

    错误:OE-core 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
    修复此错误的原因或自行承担风险、禁用检查器(请参阅 sanity.conf)。
    以下是潜在问题/建议列表:

    请在 local.conf 或环境中设置有效的计算机
    请安装以下缺少的实用程序:makeinfo、gawk、chrpath
    TMPDIR 戳目录的布局已更改。 请清理 TMPDIR 并重新构建(状态仍有效并重复使用)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、在本指南中、应执行的步骤很少。 请参阅主机设置一章。
    您是否执行了所有这些步骤?
    $ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
    $ cd tisdk
    $./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.00.00.04-config.txt
    $ CD 生成
    $。 配置/设置
    $导出路径=$HOME/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:$path
    $机器= Bitbake Arago 内核 tisdk-image

    最好发布您正在执行的步骤。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、您要构建哪个处理器 SDK 版本?
    Wiki 页面适用于 PSDK 04.00.04
    如果您要构建较旧版本、请查看 wiki 页面的末尾。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita
    当我作为您的指令执行它时。 提示:注意:您的 conf/bblayers.conf 已自动更新。
    错误:OE-core 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
    修复此错误的原因或自行承担风险、禁用检查器(请参阅 sanity.conf)。
    以下是潜在问题/建议列表:

    请安装以下缺少的实用程序:makeinfo、gawk、chrpath


    摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。
    @Think-VirtualBox:~/tisdk/build/conf
    @Think-VirtualBox:~/tisdk/build/conf machine=am335x-evm bitbake Arago-core-tisdk-image
    错误:OE-core 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
    修复此错误的原因或自行承担风险、禁用检查器(请参阅 sanity.conf)。
    以下是潜在问题/建议列表:

    请安装以下缺少的实用程序:makeinfo、gawk、chrpath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我的朋友
    我已经尝试过该指令、但它也有一些问题
    @Think-VirtualBox:~/tisdk/build/conf machine=am335x-evm bitbake tisdk-rootfs-image
    错误:OE-core 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
    修复此错误的原因或自行承担风险、禁用检查器(请参阅 sanity.conf)。
    以下是潜在问题/建议列表:

    请安装以下缺少的实用程序:makeinfo、gawk、chrpath


    摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。
    @Think-VirtualBox:~/tisdk/build/conf machine=am335x-evm bitbake tisdk-rootfs-image
    错误:OE-core 的配置完整性检查器检测到潜在的错误配置。
    修复此错误的原因或自行承担风险、禁用检查器(请参阅 sanity.conf)。
    以下是潜在问题/建议列表:

    请安装以下缺少的实用程序:makeinfo、gawk、chrpath


    摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本指南中有一章"主机设置"。
    请安装所需的工具。
    您要尝试构建哪个版本的 PSDK?

    BR
    玛格丽塔