This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:ICSS_EMAC 示例

Guru**** 2580885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615060/am3359-icss_emac-example

器件型号:AM3359

大家好、

 

我正在尝试了解 ICSS_EMAC 示例。

我使用 processor_sdk_rtos_AM335x_4_00_00_04、并且可以生成以下示例、对其进行编译并运行 ICEv2。

但我不知道如何演示它。

wSoCFile 和 wSoCLib 之间有何不同?

我需要多少个 icev2板?

如何连接 EVM?

 

\pdk_am335x_1_0_7\packages/MyExampleProjects\ICSS_EMAC_BasicExample_icev2AM335x_wSoCFile_armTestproject

\pdk_am335x_1_0_7\packages/MyExampleProjects\ICSS_EMAC_BasicExample_icev2AM335x_wSoCLib_armTestproject

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuerbis、

    SoSoSoCFile 和 wiLib 之间的区别在于是否包含 ICSS_C132.Soc、因此可以使用 ICSS_EmacBaseAddrCfgParams 等定制 SoC 结构、也可以使用 ICSS_EMAC 库中的默认 SoC 结构。 如果没有定制的 SoC 文件、库中的默认值将通过 cfg 文件中的 ICSS_EMAC.Settings.socType = socType 进行链接。

    您需要一个 icev2板、但每个端口都需要一个以太网环回适配器。

    请注意、"需要相应地设置跳线 J18和 J19以选择 CPSW 或 ICSS 模式。 对于 ICSS 模式、需要连接 PIN2和 Pin3;对于 CPSW 模式、需要连接 Pin1和 PIN2。 "

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

     

    我终于得到了以太网环回适配器。 示例代码起作用。

    我将查看代码并了解如何工作。

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis