This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:30秒后显示冻结

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616254/tmdscsk388-display-freezes-after-30-seconds

器件型号:TMDSCSK388

在 TMDSCSK388入门套件板上运行应用程序时、将其配置为仅通过 WiFi 流式传输 MJPEG (并通过 PC 上的 VLC 显示 RTSP 流)并同时在 HDMI 监视器上显示时、流停止(即屏幕冻结且 VLC 断开连接) 大约30秒后。  是否有其他人在这种配置方面取得了更大的成功?  我想将其用作参考设计、但我担心软件不可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您能否详细介绍在 TMDSCSK388入门套件板上运行的应用。 您是否有一些控制台日志。 您能否在问题出现之前、期间以及之后观察 CPU 负载和使用带有"top"命令的 CPU 处理。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在从 提供的二进制文件中运行 IPNC RDK 3.9.1参考应用程序。  这是控制台日志和 CPU 负载信息。  由于应用程序后台进程会发送到控制台,而 TOP 也会写入控制台,因此它们会混合在一起。  当应用程序冻结时很难精确地固定、但启动后大约在60到90秒之间;我实际上看不到控制台出现故障的迹象。  我的主要关注点是、是否有任何其他人让它可靠地运行了几个小时、因此我们知道代码和硬件配置基本上是正确的。  e2e.ti.com/.../RDK_5F00_3_5F00_9_5F00_1_2E00_.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、我认为我已经将问题缩小了一点。  似乎只有当我在 Web 应用程序中将应用程序配置为单流 MJPEG 时才会发生这种情况。  当我从 NAND 中删除设置并重新启动后、应用程序似乎可以正常运行。  这表明应用程序级实现存在问题、但较低级的库或硬件却没有问题、这缓解了我最大的顾虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到、如果系统是在单流模式下启动(即系统是从 sysenv.cfg 中的设置初始化)、或者它是在三流模式下启动并通过 Web 界面更改为单流、这似乎会有所不同。  虽然这在单串流 H.264编码视频时似乎没有什么区别、但 MJPEG 编码会导致显示冻结、通常在单串流中启动后一小段时间后会导致系统停止、 虽然裸片看起来需要更长时间、但如果它在三流模式下启动并通过 Web 界面更改为单流模式。  这肯定是一个错误、由于单流 MJPEG 视频是我们的目标配置、这是一个问题。