This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H12:SYS/BIOS API 参考文档

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621826/rtos-66ak2h12-sys-bios-api-reference-documentation

器件型号:66AK2H12

工具/软件:TI-RTOS

在哪里可以找到有关 SYS/BIOS API 的文档? 我已经下载了"SYS_BIOS (TI-RTOS 内核) v6.46用户指南" pdf [文献编号:SPRUEX3Q、2016年6月]以及 IT 概述函数、这些函数可以调用、但不提供它们的详细信息(参数、返回值等)。

我正在查找可用函数、它们的语法、参数、返回值、说明等。

例如、我正在尝试了解如何等待我创建的任务以完全终止。 用户指南指出有一个函数 Task_stat()可以用于此操作,但它没有提供有关调用的详细信息。

此页面上有一个名为   "SYS/BIOS API 参考(CDOC)"的 Web 链接:processors.wiki.ti.com/.../Category:SYSBIOS、但它链接到我的浏览器无法使用的内容(Chrome 或 IE)。 但浏览器会显示一条消息、提示"无法在 Chrome 浏览器中正确显示目录。 请使用其他浏览器或参阅 此链接 、了解问题说明和解决方法。" 因此用处不大。 是否有可下载的 PDF?

NDK 除了其用户指南之外、还具有此类 API 手册。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYS/BIOS API 参考是您找到的参考(CDOC)。 出于各种原因、我们创建了自己的"doxygen"工具。 您能从以下网址尝试查看它: software-dl.ti.com/.../index.html

    我们还将 CDOC 包含在 docs\CDOC\index.html 中的产品中。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Todd。 该链接至少起作用。 搜索功能会更好。 我没来过吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd/others -您是否有与 XDC 模块类似的工作链接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    这是 software-dl.ti.com/.../index.html 页面

    选择您正在使用的版本并选择"Documentation (CHM)"(我希望您在 Windows 上)。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 Todd。 我正在使用 Win10。 xdctools.chm 文件将在默认的 Windows 帮助应用程序中打开、其中填充了"内容"窗格。 我可以浏览文件夹树(打开和关闭文件夹),但所有特定项目都标有?。 例如、如果我单击 XDC/运行时/门、我不会得到任何结果。 我是否使用了正确的 MS 帮助工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我也在使用 Windows 10。 我能够导航到 API 部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这很奇怪。 我尝试了3.50.02.20 (与我的构建相匹配)和您在屏幕截图中显示的两个选项、都没有显示任何数据。 我不知道如何在该论坛中插入窗口屏幕截图、但我相信您会相信我的屏幕是空白的。 数据是否全部包含在文件中、或者是否需要联机到某个位置的服务器? 可能是 Window 的 Defender 阻止了某些事情? 您是否知道我是否需要在"选项"下设置某项内容? (笑声) 实际上、我刚刚尝试了选项、没有任何反应、没有弹出窗口或菜单。 我认为 MS 在许多以前都已停用"帮助"版本。 我找不到"帮助"版本号。 令人沮丧…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的酒店 我无法跟上步伐。 链接: stackoverflow.com/.../chm-viewer-unable-to-show-contents
    从 Power Shell 使用:unblock 文件'.\xdctools.chm'
    我不理解、但它起作用了。
    感谢 Todd 的帮助。
    此致、
    Mike