This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:我可以在此平台上执行语义分割吗?

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625320/dra756-can-i-do-semantic-segmentation-on-this-platform

器件型号:DRA756

你(们)好。

今年早些时候、我在 CES 2017上观看了有关语义分割的 TI 演示。 虽然演示是在 TDA2x 上进行的、但视频还是非常令人印象深刻。 我想知道是否可以在 J6上完成、因为这两个平台的规格非常相似。

如果可能的话、能否有人指出我应该遵循的正确指令。 我之前在 TIDL 上看到过一些有关 Caffe-Jacinto 的文章(关于稀疏和量化模型)。 我对展示神经网络推理的示例更感兴趣。 也许我在该帖子中遗漏了一些信息。 如果有人能就这一主题向我提出一些建议、那将会非常好。

非常感谢。

此致、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    在做了一些家庭作业后、我发现了一些有用的 VISION SDK 3.0文档... 但是、数据表显示 EVE 执行分段所需的时间超过300ms (这是 CES 2017中显示的实时应用演示)。

    我想知道数据表中显示的时间消耗(300ms)是否几乎是平台的限制(仅限使用 EVE)、或者可以通过使用较小的神经网络来减少。

    请提出建议。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我已将您的问题转发给算法专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan、

    是否有专家回答了这个问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    仍然没有答案。 我对专家进行了 Ping 操作。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、
    该器件在4xEVE @ 900MHz 的频率下运行、帧速率为20fps。 您在 TIDL 数据表中看到的相同数字- 165兆个周期/EVE。
    因此、演示应在4xEVE @ 900MHz 的器件上运行。
    我认为 DRA756具有2个 EVE、因此您可以将转速减半。

    谢谢、
    此致、
    Pramod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pramod、

    您是如何使2个 EVE 并联运行的? 您是否将输入图像剪切为2个片段或使用其他技巧?

    如果您剪切图像、那么您如何处理交叉部分输出的潜在差异。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有任何.mat 到.bin 转换文件可用于实现基于 ACF 的分类器(在 GitHub 上使用 Jacinto-ACF 进行培训)?

    非常感谢。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    在当前配置中、整个帧被转移到每个 EVE 以保持简单、尽管它会产生更多的延迟。

    谢谢、

    此致、

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-有一个工具、让我看看它是否是发布的一部分、如果不是、如何重新发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以释放该工具、那会非常好。  可能对此有所帮助。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pramod、

    您能不能就此提供更多提示?

    根据我的理解、整个帧被加载到每个 EVE、但为每个 EVE 设置了不同的 ROI。 或者还有其他一些并行处理方案、使两个 EVE 并行处理相同的图像区域?

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题将在下面的主题中得到解答。
    e2e.ti.com/.../625320

    谢谢、
    此致、
    Pramod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kumar、

    您能否将此工具发布到 sam-yu@ti.com?我们已与他们签署 NDA。 谢谢!