尊敬的 Sirs:
为了验证 DDR2接口的时序、我需要有关 AM335x 的 DDR2-EMIF 的信息。
是否有规格信息?
("SE"代表单端信号、"DIFF"代表差分信号)
1) 1) seDQsignal 和扩散 DQS 的输入
我计划测量 AM3357处 seDQ 信号的时序、以验证 seDQ 是否满足 AM3357输入级的要求。
1-1)来自差分 DQS 的 seDQ 输入建立/保持时间。
1-2)来自扩散的 seDQ 输入建立/保持时间(如果需要)。
1-3)来自扩散的差分 DQS 输入建立/保持时间(如果需要)。
2) 2) AM3357输出规格
设置由于 AM3357在 DDR2-SDRAM 上的计时受到贬低而产生的裕度。
2-1)扩散 DQS 输出访问时间。
2-2)来自差分 DQS 的 seDQ 输出访问时间。
2-3) seAddress/Command 输出从 DLOCK 访问的时间。
此致、
Hiroshi Takakura