大家好、
我们正在为一个项目评估 TDA2x_EVM 板。我们将 VISION SDK3.0 (仅 BIOS)用于开发。我们是此 SOC 的新功能。我们对链路和链路框架有基本的了解。
我的演示应用程序包含以下用例链。
UseCase:chains_sdcard_Display
NullSource (IPU1_0)-> Display
如果我直接使用 fatfs API、则所有 API 均在下定义
#if (defined (FATFS_PROC_TO_USE_IPU1_0)&& defined (build_M4_0)))||\
(已定义(FATFS_PROC_TO_USE_IPU1_1)&&已定义(build_M4_1))||\
(已定义(FATFS_PROC_TO_USE_IPU2) &&已定义(build_M4_2))||\
(已定义(FATFS_PROC_TO_USE_A15_0) &&已定义(build_A15))
静态空 File_lock (void);
静态空 File_unlock (空);
静态 Int32 File_allocObj();
静态空 File_freeObj (Int32 FD);
static void File_registerCioFxns();
那么、如何在我的应用中使用这些 API 呢?
但我有以下问题。
1) 1)如何使用 NullSrc 链接读写 SD 卡?
2) 2)我想从 SD 卡中读取文本文件、并将其提供给算法链接。那么、我如何执行此操作?这的分摊方式是什么?
3) 3)我无法找到 SD 卡读写的任何现有用例。
我们非常感谢您的任何帮助。
谢谢、此致