This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:DDR3输入时序参数规格

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622915/tms320c6678-ddr3-input-timing-parameters-specification

器件型号:TMS320C6678

您好!

我使用 DDR3-1333来连接此 DSP。 我需要 DDR3时序分析的输入时序参数规格。 请提供规格并执行必要的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给硬件设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shashanck、
    C6678符合 JEDEC DDR3规范中提供的所有时序。 您可以从 JEDEC 网站上获取该规范。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我说过的、我们不提供超出 JEDEC DDR3规范中所能找到的 DDR 接口时序信息。 接口的路由要求已经提供并且已经被很多客户成功地使用来生成一个稳健耐用的 DDR3接口。  

    此致、Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 JEDEC 文档中、将针对存储器控制器输入的 ADDR/CMD/CTRL 的存储器输入周期、数据、ASK 和选通不提供时序参数。

    当 TMS320C6678处于接收端(读取周期-数据和选通)时、我们需要参数

    请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    JEDEC 规范提供了存储器输入周期的参数以及读取周期内存储器件数据输出和选通要求的时序。 如果遵循布线要求、C6678将使用满足这些要求的存储器器件运行。 我们不会在 SoC 的引脚上提供所需的时序数据。
    此致、
    Bill