This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:FPGA 连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620335/am5728-fpga-connectivity

器件型号:AM5728

大家好、我希望使用 Sitara AM5728处理器和 FPGA 进行设计。 AM5728有两个 PCIe 链路、我认为连接两个器件的一种方法是通过一个 PCIe 链路。 在两个器件之间传递数据的另一种方式是什么?

谢谢、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、
    客户还可以使用 GPMC 在 AM57x 和 FPGA 之间共享数据、也可以使用以太网。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否可以使用 QSPI 与 FPGA 进行连接?