This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2/TDA3:是否有关于 TDA2x 和 TDA3x 处理器的功耗电子表格?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628330/tda2-tda3-is-there-any-power-consumption-spreadsheet-for-tda2x-and-tda3x-processors

我需要为新项目找到合适的处理器、并需要了解其功耗信息。 但我找不到任何关于它的信息告诉我、有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交给电源专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我来说同样的问题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我对随机类型的基准(IDEL、视频编码/解码、音频处理、GFX 基准)的功率数字感兴趣。

    我应该联系谁?

    谢谢