主题中讨论的其他器件:OMAP-L138
你好
我使用 C 6748 (CCS 5.5)进行了编程并制作了定制板。
但是、写入 DSP 是不可能的。
仔细检查后、我发现没有外部 DDR、SFH_OMAP - L138.exe 无法正常工作。
从客户支持人员可以看到、将 nand_flash_writer_am335x.out 的程序从外部 DDR 更改为 L2存储器是不错的。 但是、代码重新编译不起作用。
C:\ti\c6748_StarterWare_1_20_04_01\tools\flash_writer\src\n 和-flash-writer_AM335x\NAND_Flasher
是否有人可以在没有外部 DDR 存储器的情况下将程序写入 C 6748?
我正在使用 UART2进行写入。
谢谢你。
Yoshinori