This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:使用两个 DSP 时、邮箱出现故障

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617809/linux-am5728-mailbox-failure-when-using-both-dsps

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: BQ40Z60

工具/软件:Linux

我正在运行一个测试、在该测试中、我连续循环启动和停止 AM5728上的 DSP。 该测试涉及在 DSP 启动后来回发送几条 MessageQ 消息。

只要我只在其中一个 DSP 上执行启动/停止循环、我就可以独立在任一 DSP 上成功运行一整天的测试。

如果我异步运行测试并启动/停止两个 DSP、测试只持续几分钟、我看到以下错误:

[809.010549] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:尝试增加 MBOX_TX_queue_LEN
[809.017583] OMAP-rproc 40800000.dsp:PM mbox_send_message failed:-105
[822.130458] OMAP-MAP-MABOO邮 箱48842000.mailbox:尝试增大 MBOX_TX_queue_LEN
[822.137461] OMAP-rproc 41000000.dsp:pm mbox_send_message failed:-105

我不明白为什么这些邮箱故障仅在我同时启动/停止两个 DSP 时弹出。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是一些器件树详细信息:

    dra74x.dtsi:
    mailbox5{(&M)
    mbox_ippu1_ipc3x:mbox_ippu1_ipc3x{
    TI、mbox-TX =<6 2 2>;
    ti、mbox-Rx =<4 2 2>;
    STATUS ="禁用";
    };
    mbox_dsp1_ipc3x:mbox_dsp1_ipc3x{
    TI、mbox-TX =<5 2 2>;
    TI、mbox-Rx =<1 2 2>;
    STATUS ="禁用";
    };
    };

    mailbox6{(&M)
    mbox_ipu2_ipc3x:mbox_ipu2_ipc3x{
    TI、mbox-TX =<6 2 2>;
    ti、mbox-Rx =<4 2 2>;
    STATUS ="禁用";
    };
    mbox_dsp2_ipc3x:mbox_dsp2_ipc3x{
    TI、mbox-TX =<5 2 2>;
    TI、mbox-Rx =<1 2 2>;
    STATUS ="禁用";
    };
    };

    自定义 DTS 文件:
    dsp1{.dsp1}(&D)
    状态="正常";
    Memory-region =<&dsp1_CMA_pool>;
    mbox =<&mailbox5 &mbox_dsp1_ipc3x>;
    计时器=<&timer5>;
    };

    dsp2{.dsp2}
    状态="正常";
    Memory-region =<&dsp2_CMA_pool>;
    mbox =<&mailbox6 &mbox_dsp2_ipc3x>;
    计时器=<&timer6>;
    };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerard、

    我正在尝试进行设置、以便在 TI EVM 上重现此过程。 从错误消息中、我假设需要 MessageQ 流量。 我的想法是让我们的 ex02_MessageQ 示例运行、然后解除对两个 DSP 的绑定。 然后再次绑定、重新运行和重新解除绑定。 设置时可能会有问题、但让我们看看我能得到什么。准备好东西需要一段时间。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 当它发生故障时、我通常会看到如下所示的 Oops。 在这种情况下、ARM 上的应用软件刚刚关闭了 DSP 的 MessageQ、并准备好销毁主机 MessageQ。

    [950.515904][0000002c]* PgD=9cfcb003、* PMD=9cfb6003、* Pte=00000000
    [950.52361]内部错误:Oops:A07 [#1]抢占 SMP ARM
    [950.527874]链接模块:cmemk (O) rpmsg_proto virtio_rpmsg_bus omap_remoteproc virtio_ring virtipfpfgpa_config bnep hci_uart btbcm usb_fned rfmCOMM xhci_plat_hcmp_hdwxhcmc_domap_hipt_core_tb_gp_ipt_decure_v_ipt_en_ipt_c_decur_ipt_ipt_ipt_en_c_decur_ipt_ipt_ipt_en_ipt_c_dec_decur_ipt_ipt_ipt_c_decur_ip_ip_t_ipt_c_decur_ip_ipt_ipt_t_iptx_t_t_ipt_t_ipt_iptx_
    [950.570792] CPU:0 PID:1104 Comm:hwtest_server 被污染:g WC O 4.4.4.41-gf9f6f0db2d #1
    [950.579616]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
    [950.585736]任务:dd34d400 ti:de0bc000 task.ti:de0bc000
    [950.591168] PC 位于 rpmsg_sock_release+0xe4/0x11c [rpmsg_proT]
    [950.597198] lr 位于0xfffffa
    [950.600355]电脑:[ ] LR:[ ] PSR:80060013
    [950.600355] sp:de0bdee8 IP:dd52b774 FP:de0bdefc
    [950.611882] R10:ddbd4c08 R9:00000008 R8:dd51c660
    [950.617129] r7:de047e50 R6:00000000 R5:dd4548c0 R4:dcc50800
    [950.62365] r3:00000000 r2:00000000 r1:00000003 r0:bf2771dc
    [950.630243]标志:模式 SVC_32 ISA ARM 段用户上 FIQ 上的 Nzcv IRQ
    [950.637408]控制:30c5387d 表:9ccb16c0 DAC:fffffffffd
    [950.643179]进程 hwtest_server (pid:1104、栈限制= 0xde0bc218)
    [950.649823]栈:(0xde0bdee8至0xde0be000)
    [950.654199] DEe0: dd4548c0 bf2773c0 de0bdf14 de0bdf00 c0559e1c bf276654
    [950.662414] df00:ddbd4c00 dd4548e0 de0bdf24 de0bdf18 c0559eac c0559e00 de0bdf5c de0bdf28
    [950.670627] df20:c012632c c0559ea4 00000000 de0bdf54 dd34d770 c0b3189c 00000000
    [950.678839] df40:dd34d400 c000fbe4 de0bc000 00000000 de0bdf6c de0bdf60 c01264dc c01262b0
    [950.687055] df60:de0bdf8c de0bdf70 c004d51c c01264d8 de0bc010 c000fbe4 de0bdfb0 de0bc000
    [950.695268] df80:de0bdfag0bdf90 c0012cf4 c004d490 b5795fa0 afbfda10 00000011 00000006
    [950.703483] dfa0:00000000 de0bdfb0 c000fa8c c0012c4c 00000000 afbff4d4 00000002 00000000
    [950.711697] dfc0:b5795fa0 afbfda10 00000011 00000006 b5795eb4 b2500880 00000003 00000006
    [950.719910] dfe0:00000000 afbfda08 afbff910 b5ce4764 80060010 00000011 82993410 00000028
    [950.728120]回溯:
    [950.730595][ ](rpmsg_sock_release [rpmsg_proto ])、来自[ ](SOCK_RELEAS+0x28/0xa4)
    [950.739941] R5:bf2773c0 R4:dd4548c0
    [950.743550][ ](SOCK_RELEASE)从[ ](SOCK_CLOC+0x14/0x1c)
    [950.750976] R5:dd4548e0 R4:ddbd4c00
    [950.754591][ ](SOCK_CLOSE)、从[ ](_fput + 0x88/0x1d8)
    [950.761587][ ](__fput)从[ ](___fput + 0x10/0x14)
    [950.768314] R10:00000000 R9:de0bc000 R8:c000fbe4 r7:dd34d400 R6:00000000 R5:c0b3189c
    [950.776218] R4:dd34d770
    [950.778775][ ](___fput)、来自[ ](Task_Work_run+0x98/0xcc)
    [950.786123][ ](task_work 运行)从[ ](do_work _暂挂+b4 /b8)
    [950.794072] r7:de0bc000 R6:de0bdfb0 R5:c000fbe4 R4:de0bc010
    [950.799793][ ](Do_Work_Pending)、来自[ ](SLOW_work 挂起+ 0xc/0x20)
    [950.808003] r7:00000006 R6:00000011 R5:afbfda10 R4:b5795fa0
    [950.813719]代码:e30701dc e3a02000 e34b0f27 e59331d0 (e583202c)
    [950.822682]--[结束线迹 d0089e7fbb7baa73 ]--
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rex Chang"]
    我正在尝试进行设置、以便在 TI EVM 上重现此过程。 从错误消息中、我假设需要 MessageQ 流量。 我的想法是让我们的 ex02_MessageQ 示例运行、然后解除对两个 DSP 的绑定。 然后再次绑定、重新运行和重新解除绑定。 设置时可能会有问题、但让我们看看我能得到什么。准备好东西需要一段时间。

    [/报价]

    Rex、

    在示例 TI MessageQ 应用程序运行时、是否幸运地获得此测试设置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerard、

    我对反应缓慢表示歉意。 我遇到了与您不同的错误。 我尝试在1个 DSP 场景中复位每个 DSP、并通过不同的复位间隔来查看差异。

    使用 numLoops:100000;payloadSize:8,ProcID:4
    输入 MessageQApp_execute
    使用 numLoops:100000;payloadSize:8,ProcID:3
    输入 MessageQApp_execute
    本地 MessageQId:0x81
    本地 MessageQId:0x80
    MessageQ_open [-1]中出错
    MessageQ_open [-1]中出错
    离开 MessageQApp_execute

    离开 MessageQApp_execute

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果只使用单个 DSP 运行循环测试、它是否适合您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerard、

    在一个 DSP 情况下、它在第10次迭代时得到第一个误差、在第11次迭代时恢复、然后在此后得到误差。 从代码中、似乎错误来自名称服务器。 尝试了解什么是抱怨、并检查是否可能、是否没有彻底解决问题。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rex Chang"]
    在一个 DSP 情况下、它在第10次迭代时得到第一个误差、在第11次迭代时恢复、然后在此后得到误差。 从代码中、似乎错误来自名称服务器。 尝试了解什么是抱怨、并检查是否可能、是否没有彻底解决问题。

    [/报价]

    我认为这不适用于您和您的 EVM 测试、但在我们的定制硬件上、如果我们在关闭 DSP 电源之前未重置 PCIe、我们会遇到如您所述的间歇性错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rex、

    您能告诉我您使用的 TI IPC 库/MessageQ 示例应用的哪个版本、并提供链接吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerard、

    我使用了 ProcSDK 3.3.0.4、IPC 版本应为3.44.01.01。 MessageQBench 包含在 Linux 文件系统中。 可从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载 Linux ProcSDK 3.3.0.4

    我要测试的 shell 脚本:

    I=0
    而事实是如此
    操作
    让"i=i+1"
    echo "================================================================================ "
    echo "================================================================================ "
    ECHO "测试#$I"
    echo "================================================================================ "

    MessageQBench 100000 2 4 &
    MessageQBench 100000 2 3 &

    睡眠2.

    回波""
    回声"---------------------------------------- "
    回波""

    echo 40800000.DSP >/sys/bus/platform/drivers/omap-rproc/unbind
    echo 41000000.dsp >/sys/bus/platform/drivers/omap-rproc/unbind

    回波""
    回声"---------------------------------------- "
    回波""

    睡眠15.

    echo 40800000.DSP >/sys/bus/platform/drivers/omap-rproc/bind
    echo 41000000.dsp >/sys/bus/platform/drivers/omap-rproc/bind

    回波""
    回波""
    睡眠20.
    完成

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerard、

    在我看来、邮箱错误似乎是邮箱队列在被占用之前被填满。 如果您的应用程序使用邮箱、则在邮箱堵塞时可能需要执行一些操作。 我们在内部进行检查、以查看 DSP 出现后 TX 队列中的待处理消息是否会重新发送、但您是否可以尝试增加 TX_queue_LEN 以覆盖 DSP 停机时间? 我们无法理解为什么2个 DSP 与仅1个 DSP 方案不同、因为我们使用单独的邮箱与 DSP1和 DSP2通信。 两者都有自己的状态、并且行为方式与一个处理器运行时完全相同。 这可能是两个 DSP 都使用了相同的 TX Fifo_id、这会加剧它的恶化。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerard、

    以下是有关您所遇到错误的更多信息。  

    Remoteproc 会根据10秒的超时过期尝试自动挂起。在此期间、没有与 DSP 通信。 在进入挂起状态之前、它会再向 DSP 发送一条消息。 当尝试发送消息时、挂起的 DSP 实际上会被唤醒。 DSP 读取消息会在硬件 FIFO 中创建空间以再发送一条消息。 由于 DSP 上没有处理消息、因此 Remoteproc 最后一次尝试由于队列已满而失败。 因此、在错误中、出现"OMAP-remoteproc:pm mbox_send_msg failed (OMAP-remoteproc:pm mbox_send_msg 失败)"错误、该错误是由达到 TX_queue_LEN 引起的。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rex Chang"]
    在我看来、邮箱错误似乎是邮箱队列在被占用之前被填满。 如果您的应用程序使用邮箱、则在邮箱堵塞时可能需要执行一些操作。 我们在内部进行检查、以查看 DSP 出现后 TX 队列中的待处理消息是否会重新发送、但您是否可以尝试增加 TX_queue_LEN 以覆盖 DSP 停机时间? 我们无法理解为什么2个 DSP 与仅1个 DSP 方案不同、因为我们使用单独的邮箱与 DSP1和 DSP2通信。 两者都有自己的状态、并且行为方式与一个处理器运行时完全相同。 这可能是两个 DSP 都使用了相同的 TX Fifo_id、这会加剧它的恶化。

    [/报价]

    我们的应用程序不直接使用邮箱。 我们目前仅直接使用 MessageQ。 如上所述、我们为每个 DSP 指定了单独的邮箱、因此当两个 DSP 都处于活动状态时、我不会认为存在任何类型的冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、

    MessageQ 使用邮箱、但我们同意每个 MessageQ 应使用不同的集、而不应成为您发现问题的直接原因。 DSP 在您的测试中唤醒时、它们是否能够使用消息? 在重置邮件之前,您会消耗多少条邮件?

    由于这可能与时序相关、因为现在两个 DSP 都处于复位状态、您是否尝试延长每次复位之间的时间以查看这是否会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="RonB"]

    MessageQ 使用邮箱、但我们同意每个 MessageQ 应使用不同的集、而不应成为您发现问题的直接原因。 DSP 在您的测试中唤醒时、它们是否能够使用消息? 在重置邮件之前,您会消耗多少条邮件?

    由于这可能与时序相关、因为现在两个 DSP 都处于复位状态、您是否尝试延长每次复位之间的时间以查看这是否会产生影响?

    [/报价]

    当测试成功运行时、它们会在断电/复位之前消耗3条 MessageQ 消息。 遗憾的是,为延长时间而增加延迟不会产生影响。 在您的终端上使用 MessageQ 示例应用程序时、是否有任何进展?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerard、

    关闭远程处理器时,邮箱驱动程序不会清除任何待处理的消息。 因此、如果 Tx 队列中有待处理的消息、它们将继续保留在邮箱 IP 中。 我们希望了解您的测试方案。 是否有多个应用、每个应用与两个 DSP 内核还是单个内核通信、使用了多少个 MessageQ?

    MessageQ_open()通常涉及在任何远程内核上查找 MessageQ,并且基于在远程处理器上存在名为 MessageQ 对象时查询远程处理器。 通常,应用程序在 DO .while 循环中执行此操作,每次调用都会向所有活动处理器发送消息。 因此、即使您的应用设计为与单个内核通信、此查找也会不断向所有内核发送消息。 IPC 库中应存在逻辑、以防止将这些查询发送到已降压的处理器。

    用户可以添加一个逻辑来清空所有未处理的消息,同时在驱动程序级别释放通道,但我们需要了解队列中为什么有20多个奇数待处理的消息。 PM 运行时暂停也不应发生(我们认为您的测试方案中不会发生这种情况)、因为它在 MPU 和 DSP 之间没有活动的情况下被触发10秒、开始时、 当它运行时、除了保证它是唯一被交换的消息(请求和 ACK)之外、它完全可以保证。 如果处理器关闭、则没有运行时暂停。 我们确实进行了一些错误恢复测试、这些测试通常在应用程序运行时测试恢复(关断和重新启动)、但我们从未遇到过挂起消息的问题。 因此、我们很想知道您的 DSP 映像在做什么。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rex Chang"]

    关闭远程处理器时,邮箱驱动程序不会清除任何待处理的消息。 因此、如果 Tx 队列中有待处理的消息、它们将继续保留在邮箱 IP 中。 我们希望了解您的测试方案。 是否有多个应用、每个应用与两个 DSP 内核还是单个内核通信、使用了多少个 MessageQ?
     [/报价]

    每个 DSP 在 ARM 上运行1个应用。 每个应用程序都被分配到单个 DSP 内核、并且只与该内核进行通信。 每个应用程序都有一个主机 MessageQ、并尝试打开它正在与之通信的 DSP 的从器件 MessageQ。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、

    与我之前的帖子一样、邮箱不会清除任何待处理的消息、但当远程处理器出现时、应该会有等待处理的邮箱中断、因此这取决于 DSP 对这些消息的处理方式。

    我们进行了内部讨论,可以在释放邮箱信道时添加代码以释放/删除所有未处理的消息,但这只是内核级别的修补程序。 我们仍然没有对过时/未处理的消息进行解释,需要了解 IPC 代码中是否存在任何需要插入的漏洞,或者客户应用程序/基本映像本身是否存在漏洞。

    因为我看到您的错误不同、所以我们是否有任何方法让您的 DSP 应用在 EVM 上重现确切的错误、以便我们可以更深入地研究这个问题? 如果它可以共享、您可以将它发送给 Randy 以将其转发给我吗?

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rex Chang"]

    因为我看到您的错误不同、所以我们是否有任何方法让您的 DSP 应用在 EVM 上重现确切的错误、以便我们可以更深入地研究这个问题? 如果它可以共享、您可以将它发送给 Randy 以将其转发给我吗?

    [/报价]

    考虑到这是您自己在 EVM 上的演示代码、您会看到错误、周期。 这会导致一个补丁吗?

    我将使我们的已剥离 DSP 应用在 EVM 上启动并运行、并尝试重现与邮箱队列相关的异步负载故障。

    谢谢