This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:有时未检测到 SD 卡

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626910/linux-am3359-sd-card-not-detected-sometimes

器件型号:AM3359

工具/软件:Linux

大家好、

有时未检测到 SD 卡。 我在 SD 卡上播放音频文件。 卸下 SD 卡并将其重新连接。 有时、重新连接时无法检测到 SD 卡。

一些错误- ASC=0x3a ASCQ=0x0、找不到介质。 SDA:检测到容量从15931539456变为0。  我已附加完整日志。 建议/解决方案 please.e2e.ti.com/.../sdcard_5F00_not_5F00_detected.log

此致、

Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!
    是否有更新?
    此致、
    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪个内核? 哪个 TISDK 也是定制板、或者我们能否在 EVM (入门套件、GP EVM 或 BBB)上重现它?

    您如何启动电路板? 我想、从 Nand 或 eMMC 等内部介质、而不是从 SD 卡、对吧?

    请共享您的引导日志(dmesg)。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内核- 4.4.45。 定制板。 您可能无法在 EVM 上重现该内容。 引导不是从 SD 卡进行。 我在第一个帖子中附加了 dmesg 日志。

    此致、

    Gangadhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是来自 TI 处理器 SDK 还是其他一些内核/文件系统?

    Steve K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在卸下插卡之前是否进行了卸载?

    Steve K.