This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:在 MCSDK 上运行机器学习

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622451/linux-evmk2h-getting-machine-learning-working-on-mcsdk

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

我找到了 TI 的这个 git 存储库: https://github.com/tidsp/caffe-jacinto

我想知道是否有关于如何在 K2HEVM 上执行此操作的指南、除了将 git repo 中的内容安装到 Ubuntu 系统上之外、我找不到任何文档。

我只想使用设备上连接的摄像头运行图像识别模型。 K2HEVM 正在运行您网站上提供的 Linux-RT SDK。 有什么帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    我已将其转发给软件团队。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    我们不熟悉这个 Caffe 项目、但是从它的网站上看、它似乎是一个在 Linux 下运行的用户空间应用程序。 如果您想在 K2H 上运行它、您可能需要尝试交叉编译它以在 K2H 系统上运行。 我认为这个 Caffe 项目不会利用 K2H 上的 DSP 内核。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    我注意到 Caffe-Jacinto 有一个问题、但在不同的平台 上、e2e.ti.com/.../2295104。

    它没有在 K2H 上尝试过。 DRA7x 平台是否适合您?

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我们非常有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到有些人在谈论 TI 深度学习库、但我似乎找不到它。 如果我获得了 TDA2x EVM 并希望在其上运行可视神经网络、我在哪里可以找到实现该目的的资源? Vision SDK 中有我需要的一切吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Usman、

    从文章中可以看到、TIDL 库位于 Vision SDK 中。 我正在尝试获取更多信息、以帮助您快速入门。 同时、Caffe-Jacinto git 页面和文件夹中的 README 中都有信息。 您还可以查看这些内容吗?

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    Vision SDK 中的 TIDL 包附带用户指南和数据表。 这些文档将是您开始使用的正确位置。
    此外、以下培训将有用、尽管它们有点旧。

    TIDL 培训视频(库和框架)-摘要和使用方法- cdds.ext.ti.com/.../emxNavigator.jsp

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    单击链接时出现此错误:
    "如果您看到此消息、则您没有 CDDS 用户帐户。
    请通过导航至 CDDS My Desk -> User Management -> User Requests (CDDS My Desk ->用户管理->用户请求)、联系您的设计团队经理、程序经理或报告经理以您的名义提交新的用户请求。 创建帐户后、请请求他们为您提供对所需数据的访问权限。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已尝试申请帐户? 我不确定该网站的工作原理、但我要求我的同事提供更多信息。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何申请帐户? 我的搜索没有帮助我找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Usman、

    现在、我建议从 tidsp/caffe-Jacinto 中的这些文档开始。 我刚刚意识到 CDDS 是内部的、需要签署 NDA 协议才能获得帐户。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usman、

    您是否浏览过此文档?

    www.ti.com/.../PROCESSOR-SDK-K2H

    谢谢
    Tony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tony、我假设 TI Vision SDK 在此平台上不起作用、因此我无法使用 TI 深度学习库、对吧? 如果是、那么在该平台上实施不会让我能够使用器件上的所有 DSP 内核来加速机器学习过程。 我们不会固定在这个平台上、可以使用最适合我们需求的平台。 在我们投资之前、我更想了解它的工作原理、但文档似乎被锁定了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    CDDS 帐户错误是否有任何更新? 我可以在哪里申请此类帐户。 我还对 tidl 图像分段示例感兴趣。

    此致、
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dennis、

    CDDS 是一个内部网站。 要访问该软件、您可能需要联系 TI 销售人员。 您可以从 Caffe-Jacinto 中的自述文件开始。

    雷克斯