This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:EMIF16的测试程序

Guru**** 2591410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620244/rtos-66ak2h14-testing-procedure-of-emif16

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生:

                   如何测试如何将不同大小的数据块写入 RAM 并使用 EMIF16作为接口从 RAM 中读取数据?

                                                                             和

EMIF16的测试程序、 当中断发生时、它必须从 CPLD 读取数据、并且必须将数据与自生成的数据进行比较。 如果两者都相同、则必须使 LED 闪烁。

我请您尽快向我推荐这两者的解决方案。

谢谢、此致、

Aishwarya Bhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    等待您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 K2H 器件、我们有 K2H EVM、其中 NAND 连接到 EMIF16接口。 Processor SDK RTOS 中有 NAND 闪存写入器示例、您可以通过 EMIF16从 NAND 中读取/写入。 您可以参考 pdk_k2hk _4_0_x\packages/ti\boot\writer\n 和上的代码

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何执行 EMIF16读取和写入、因为我们必须执行以下操作:

    *当中断发生时,它必须从 CPLD 读取数据,并且必须将数据与自生成的数据进行比较。 如果两者都相同、则必须使 LED 闪烁。

    *如果两者都相同,我们必须将另一个现有模式写入 CPLD。

    我请您尽快向我推荐解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您描述的是您的应用要求或系统级别。 您可以连接到 CPLD 的 EMIF16接口、在我们的情况下、它连接到 NAND、您可以参阅 NAND 写入器如何通过 EMIF16接口进行读取和写入。

    在您的系统中生成了什么中断、我相信在您的 ISR 中、您可以读取 CPLD 并将结果与原始中断进行比较。 使 LED 闪烁在您的系统级别是如此。 如果您在结束时需要进行设计、编写器将为您提供如何仅通过 EMIF16进行读取/写入的方法。

    此致、Eric