器件型号:TDA3
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我对 C66x VLIB v3.3.03中的 VLIB_GoodFeaturesustoTrack()函数有一些疑问。
问题1. 以下各项是否正确?
在"out"中、将值"255"写入检测到的特征点的坐标位置。
"Good points_number"是检测到的特征点数、与输出图像中的"255"数相同。
问题2. 如果 Q1正确、我还有一个问题、如下所示。
您能否告诉我 仅在 Y 坐标的0到31范围内输出的因数以及"255"数与"Good points_number"不匹配的因数。
[本问题的背景]
参数描述 为"输出缓冲区(\c out)将包含 包含过滤功能的每个位置的值255。"
我认为"255"的值将写入检测到的特征点的坐标位置。 "Good points_number"是检测到的特征点的数量、与输出图像中的"255"数量相同。
然而、当实际运行时、输出图像中的"255"值仅在 Y 坐标的0至31范围内输出、并且该数字也与"Good points_number"不同。
此致、
肯什