主题中讨论的其他器件: TPS65217、 TPS65218
大家好、
我的客户发现他们电路板上的 DDR 出现了一些故障。 它们检测到 DDR 电压介于2.9至3.1V 之间。 它并不总是这么高、但在某些装置上似乎随机发生。 以下是更多详细信息:
使用的 PMIC - TPS65217D
2.使用的处理器- AM3351
使用 DDR - Hnix H5TC4G63CFR
4. PMIC 在 DC-DC1上的默认输出电压为1.35V。 这会路由到 DDR。 电源轨不由 SW 修改。
我们已经就此问题与 PMIC 团队进行了讨论(请参阅 此主题)。 为了便于快速参考、我在下面概述了已采取的步骤:
1.审查了 PMIC 部分的原理图,确认一切正常。
2.由于故障是随机的,因此很难捕获这种情况的数据。 团队未能理解问题发生的确切条件。 获得这些数据将会非常有帮助。
PMIC 团队在实验室中测试了一个-D rev EVM 以尝试重现问题、但结果没有结果。 测试程序概述如下:
- 使用 TPS65217D EVM 的默认组装
- 将5V 直流电压施加到交流引脚
- 允许正常执行初始上电序列
- 监控 LDO1 (选通脉冲15)和 VDCDC1 (选通脉冲1)
- 按下 nRESET 按钮(S1)并允许 PMIC 在1秒后复位
- 重复100次测试
- 结果:VDCDC1上记录的最大值= 1.44V
- 未发现问题
为了探索所有选项,我想与 Sitara 团队一起回顾客户的时序图,并确保这方面的一切看起来都很好。 我们想知道 TPS65217D 的定序是否与 AM3351器件不完全匹配、电源轨的时序是否可能是问题所在、而 AM3351泄漏可能会损坏 DDR 存储器?
谢谢、
Mitchell