请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4372 工具/软件:Starterware
在 Starterware 中的 GPIO 示例中、仅提到 GPIO 组1至5。 使用组0的正确程序是什么? 我尝试写入 GPIO0寄存器、但由于这些寄存器似乎被禁用、我不断收到一个数据访问错误。 WKUP 域中的 GPIO0寄存器应该始终处于开启状态、这是怎么可能的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Starterware
在 Starterware 中的 GPIO 示例中、仅提到 GPIO 组1至5。 使用组0的正确程序是什么? 我尝试写入 GPIO0寄存器、但由于这些寄存器似乎被禁用、我不断收到一个数据访问错误。 WKUP 域中的 GPIO0寄存器应该始终处于开启状态、这是怎么可能的?
由于 Starterware 不再是受支持的软件产品、因此 TI Starterware 论坛现已不再接受新帖子的发布。 有关 Starterware 和迁移的更多信息、请参阅此 常见问题解答。 由于 Starterware 提供的功能现已包含在 TI 用于 RTOS 的软件开发套件(SDK)中、因此与此功能相关的问题现在会通过器件论坛(由其团队生产这些 SDK)进行传递。