This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:在视频子卡上使用 HDMI 输入

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625045/tda2evm5777-using-hdmi-input-on-the-video-daughter-card

器件型号:TDA2EVM5777

您好!

我尝试使用 HDMI 输入、但无法捕获图像。

环境:

1) VISION SDK 2.12.01.0

2) 2) TI 的 BIOS 构建演示

3) 3)基板修订版 E 和 G1

4) 4)显卡版本 C

流程:

1) 1)根据用户指南中的第2.3.3节对 EDID 进行编程。 编程进展顺利。

2) 2)连接了1080p 源。

3) 3)运行"AllImage"应用程序 BIOS 构建。

系统卡死、我在控制台上得到以下信息。

[IPU1-0] h:1通道 VIP 捕获+ QM 算法帧复制(带 FFI)(EVE1)+显示(仅限 TDA3x)
[IPU1-0] I:1通道 VIP 捕捉+安全帧复制(A15)+显示
[IPU1-0]
[IPU1-0] x:退出
[IPU1-0]
[IPU1-0] 输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-0]    72.118282 s:
[IPU1-0]    72.230006 s: 捕获:正在创建!!!
[IPU1-0]    72.230250 s: 捕获:VIP1 Slice0 Porta 捕获模式为[16位]!!!
[IPU1-0]    72.231287 s: 捕获:创建完成!!!
[IPU1-0]    72.231440 s: 显示:正在创建!!!
[IPU1-0]    72.232019 s: 显示:创建完成!!!
[IPU1-0]    72.232172 s: PXGRSRC:正在创建!!!
[IPU1-0]    74.005795 s: PXGRSRC:创建完成!!!
[IPU1-0]    74.006161 s: 显示:正在创建!!!
[IPU1-0]    74.006710 s: 显示:创建完成!!!
[IPU1-0]    74.006923 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
[IPU1-0]    74.007045 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 250048 B (244KB)
[IPU1-0]    74.007198 s: 系统:堆= SR_OCMC             @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
[IPU1-0]    74.007350 s: 系统:堆= SR_DDR_cached       @ 0x89d03000、总大小= 367001600 B (350MB)、可用大小= 355942400 B (339MB)
[IPU1-0]    74.007564 s: 系统:堆= SR_DDR_NON_Cached   @ bbbfc00000、总大小= 128128 B (0 MB)、可用大小= 112000 B (0 MB)
[IPU1-0]    74.014213 s: 链:传感器正在创建!!!
[IPU1-0]    74.015860 s:src/bsp_deviceI2c.c @第346行:
[IPU1-0]    74.015951 s: I2C1:DEV 0x4c:Rd 0xEA ... 错误!!!
[IPU1-0]    74.016043 s:src/bsp_deviceI2c.c @第412行:
[IPU1-0]    74.016134 s: I2C1:错误超时1ms!!!
[IPU1-0]    74.016226 s:adv7611/src/bspdrv_adv7611I2c.c @第1078行:
[IPU1-0]    74.016287 s:I2C 读取失败
[IPU1-0]    74.016348 s: 断言@行:/mnt/workdisk/ti_dev/VISION_SDK_02_12_01_00/vision_sdk/examples/tda2xx/src/devices/hdmi_recvr.c 中的175:RetVal ==0:失败!!!
[IPU1-0]    74.018056 s: *** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
[IPU1-1]    74.008204 s: 系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[IPU1-1]    74.008326 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 655360 B (640KB)、可用大小= 646752 B (631KB)
[主机 ]    74.008753 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[主机 ]    74.008753 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 6291456 B (6144 KB)、可用大小= 6251096 B (6104 KB)
[DSP1]     74.008997 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[DSP1 ]    74.009028 s: 系统:堆= local_L2            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DSP1 ]    74.009089 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 517680 B (505 KB)
[DSP2]     74.009333 s: 系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023
[DSP2 ]    74.009394 s: 系统:堆= LOCAL            @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DSP2 ]    74.009424 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 517680 B (505 KB)
[EVE1 ]    74.010339 s: 系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[EVE1 ]    74.010736 s: 系统:堆= LOCAL_L2            @ 0x40020000,总大小= 22528B (22KB),可用大小= 22528B (22KB)
[EVE1 ]    74.011254 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255592 B (249KB)
[EVE2]     74.012749 s: 系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023
[EVE2]     74.013054 s: 系统:堆= LOCAL_L2            @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[EVE2]     74.013572 s: 系统:堆= LOCAL_DDR           @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 255592 B (249KB)


出现此错误的原因可能是什么。 是否有用户指南中所述的其他设置?

谢谢、

Yair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yair、

    我已将您的问题转交给 ISS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、

    是否有更新?


    谢谢、
    Yair
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设这是 TDA2Ex EVM +子卡

    请检查以下各项

    1.如果是通过 VIP 获得的 ADV7611 HDMI 接收器(REV D 和更高版本的电路板)、SW8000[1:4]应设置为0011。 由于 ADV7611驱动程序使用内部 EDID RAM、因此无需对 EEPROM 进行 EDID 编程

    2.在某些版本的视觉子卡中、EVM 中未组装 ADV 芯片。 请检查子卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强调一下、我使用的是 Rev C 板、它具有 HDMI 接收器。 根据 Vision SDK 用户指南,还支持版本 C,请参阅第4.1.1节。

    我有一个设置问题,现在应用程序可以运行,我没有收到上面提到的错误代码,但他显示为黑色(无图像),并且我有 CPU 负载图。

    在这种情况下、问题可能是什么?

    谢谢、

    Yair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享捕获统计信息? VIP 似乎没有从 HDMI 接收器捕获数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用系统 BIOS 执行此操作?