工具/软件:Starterware
在 Starterware 中使用 uart0的“uartEcho_EDMA”示例工作正常。
当我使用 uart2而不是 uart0,它工作正常。
但是当我使用 uart4而不是 uart0,时,它不能正常工作。 似乎没有收到数据。
代码从 uart0更改为 另一个 UART:
UART_THR_RHR_REG、UART_Instance_base_Add、EDMA3_UART_TX_CHA_NUM、EDMA3_UART_RX_CHA_NUM、UART_INT_NUM
UART0ModuleClkConfig 至 UART0_4ModuleClkConfig
UARTPinMuxSetup 的参数
我的英语很差,很抱歉。
问题在哪里,有人能帮我吗?