尊敬的香榭丽舍
我的客户希望将 AIC3206用于音频输入和输出、AIC3206只有1个 BCLK 和 WCLK、但它集成了 ADC 和 DAC。
我很好奇、AIC3206是否可以连接到 C6748以进行音频输入/输出、以及在这种情况下应如何连接每个引脚。
是否可以将 AIC3206的 BCLK 连接到 ACLKR 和 C6748 McASP 的 ACLKX 以及 AIC3206的 WCLK 连接到 AFR 和 AFSX?
例如、我的客户希望使用 AIC3206的 ADC 和 DAC、如下所示。
AIC3206 (ADC)-- C6748ZCE -- AIC3206 (DAC)
但是、我发现 AIC3206中只有1个 BCLK 引脚和1个 WCLK 引脚、并想说明它应该如何连接到 C6748 McASP。
谢谢、此致、
SI