This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:适用于 MAX24287 SGMII 串行器的内核驱动程序

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618040/am3356-kernel-driver-for-max24287-sgmii-serializer

器件型号:AM3356

我们构建了一个具有 AM3356和 MAX24287的电路板。  这两个引脚通过 RGMII 总线和 MDIO 总线连接在一起。  然后、该板通过来自 MAX24287的 SGMII 总线连接到第三方产品。  MAX24287和第三方产品设置为通过 SGMII 总线进行自动协商。  我们已经通过 MDIO 总线读取 MAX24287中的寄存器、验证了这一自协商过程的发生和完成。

现在我们不清楚的是让 AM3356启动 MAX24287连接的 RGMII 总线。  在处理器启动期间、我们可以看到内核在 MDIO 总线上的地址4处找到 MAX24287、但它不知道要使用什么驱动程序。  我们联系到 Microsemi、但他们说他们没有为 IC 提供任何驱动程序。  有人使用 MAX24287有任何经验吗?  我们是否必须使用驱动程序、或者是否有其他方法来使其正常工作?  如果需要驱动程序、是否有可供我们使用的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么软件? 哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为 RGMII 至 SGMII/1000BaseX 配置的 max24287驱动程序。 它还被配置成通过 max24287的 GPO1向 CPU 发送中断信号。