This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:TDA2x 上 i814的频率率

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628017/tda2hg-frequency-rate-of-i814-on-tda2x

器件型号:TDA2HG

尊敬的专家:

我知道我们已经针对这一点制定了权变措施。 不过,可否就 i814的频率发表意见?

当然、可以进行两次读取并检查两次读取之间不同值的频率速率、但可能我们已经完成了此分析。

非常感谢、致以诚挚的问候、

Gregor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregor、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在星期三结束前提供此信息吗?

    谢谢!  

    此致、克里斯蒂安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在实践中、我们发现这个问题不常见、但我们没有对其进行全面分析/描述。  因此、我们仍然建议实施该变通办法。

     作为实验室中的一般用途示例、在没有解决方法的情况下、使用 GEL 文件读取信息时、我们看不到问题清单。

    此致、
    Kyle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。

    祝你度过美好的一天! )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle  

    感谢您的反馈、但最终我们似乎需要此方面的发生率。 其原因是、我们在现场已经有没有权变措施的单位、我们希望创建风险评估。 您能否提供我们可以获得此信息的估计日期?  

    谢谢!  

    此致、克里斯蒂安。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    您能告诉我们温度传感器的用途是什么吗?   

    软件读取哪些寄存器、频率如何?    是否定期读取?  还是仅对发出热警报/中断做出反应?  根据 传感器的值、在 SW 中采取了哪些措施?  

    您可以在 PM 中发送软件代码段、也可以在需要时发送电子邮件。

    谢谢、
    Kyle