请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138工具/软件:TI-RTOS
大家好、我最近安装了 SDK 4.0.0.4、并安装了 Linux 内核 v4.9.28
在 ARM 内核上启动 Linux 后、我已经做好了在 DSP 内核上运行 LED 闪存 DSP 应用的准备。
我使用 Remoteproc 在 DSP 内核上加载并运行 DSP 应用程序。
现在、我要在 DSP 内核中添加 NDK、并让 Linux 使用具有 DHCP 的以太网 PHY 等。
当我尝试在 DSP 内核中添加 NDK 并分配静态 IP 192.168.254.99时,每次 Linux 启动时,都使用 IP 192.168.254.58...
这是否有效?
在 DSP 内核中使用 NDK 时、整个系统在 Linux 引导 DSP 应用后会卡住。
请告诉我如何解决这个问题/。 谢谢