This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IPU 从 MLO 问题启动

Guru**** 2559950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620363/am5728-ipu-booted-from-mlo-issue

器件型号:AM5728

你好。

我们使用 AM572x_IDK 板。

我们将通过 MLO 为 IPU 启动应用程序。

应用 程序初始化并使用 SPI_2、I2C_0和 PRUSS。

我们还在多核应用中将 SPL 用作 A15内核的应用。

A15内核加载 SPL -> u-boot -> Linux。

如果我们在 Linux 完全启动之前至少使用 IPU 中的上述外设之一、Linux 启动过程将在安装 rootfs 时挂起。

其驱动程序似乎未找到 SD 卡。

我们已经检查了构建中使用的.dts 文件、没有看到这样的外设、或者已经从文件中删除了它们的定义。

问题可能出在哪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel、

    如果在 Linux 启动后使用外设、这种情况下是否有任何问题? 使用外设时、外设会执行什么操作?

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rex、
    如果在 Linux 运行后使用外设、我们不会发现任何问题。
    对于 SPI、我们使用来自 TI RTOS SDK 的 SPI 测试源(来自生成的项目 MCSPI_BasicExample_idkAM572x_armTestProject)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、



    我不相信 AM572 Proc SDK 中的任何 RTOS 示例都可以预见到早期启动和后期连接。 我不确定是否需要为此修改这些示例。 在我看来、这个线程与另一个线程 e2e.ti.com/.../620195相同 、它与 AM572平台上的 Early Boot 和 Late Attach 相关。 DSP 应用程序应安排在 Linux 运行后的稍后时间运行。 在 Early Boot 和 Late Attach 中、最好在 Linux 启动之前运行那些任务。

    由于此主题与另一个主题相同、如果您没有异议、我将关闭此主题并转到另一个主题。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rex
    好的、我们可以转到另一个线程