This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EXEVM:用于 DDR-CPU ADD/CMOD/CLK 60欧姆阻抗的 IBIS 模型

Guru**** 2560260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617074/tda2exevm-ibis-model-for-ddr-cpu-add-cmd-clk-60ohm-impedance

器件型号:TDA2EXEVM

您好!

我的客户正在将 CPU-DDR ADD/CMOD/CLK 引脚的输出阻抗设置为60欧姆、但在 TDA2Ex IBIS 模型中找不到60欧姆的设置。

从、j6entry_CBD 中删除了 IBISv1.0.zip:

首页|首页|首页|首页|首页|首页| English
|    使用输出#1.35/1.5###DDR_SEIOPB_V.PAD
|    基本模型 DDR_SEIOPB_V
首页|首页|首页|首页|首页|首页| English
[型号选择器] Selector _20
MODE_358 I/O、1.5V、SR011_DRV40_1P5
MODE_359 I/O、1.5V、SR010_DRV40_1P5
MODE_360 I/O、1.5V、SR101_DRV40_1P5
MODE_361 I/O、1.5V、SR100_DRV40_1P5
MODE_362 I/O、1.5V、SR110_DRV40_1P5
MODE_363 I/O、1.5V、SR111_DRV40_1P5
MODE_364 I/O、1.5V、SR001_DRV40_1P5
MODE_365 I/O、1.5V、SR000_DRV40_1P5
MODE_366 I/O、1.5V、SR011_DRV34_1P5
MODE_367 I/O、1.5V、SR010_DRV34_1P5
MODE_368 I/O、1.5V、SR101_DRV34_1P5
MODE_369 I/O、1.5V、SR100_DRV34_1P5
MODE_370 I/O、1.5V、SR110_DRV34_1P5
MODE_371 I/O、1.5V、SR111_DRV34_1P5
MODE_372 I/O、1.5V、SR001_DRV34_1P5
MODE_373 I/O、1.5V、SR000_DRV34_1P5
MODE_374 I/O、1.5V、SR011_DRV48_1P5
MODE_375 I/O、1.5V、SR010_DRV48_1P5
MODE_376 I/O、1.5V、SR101_DRV48_1P5
MODE_377 I/O、1.5V、SR100_DRV48_1P5
MODE_378 I/O、1.5V、SR110_DRV48_1P5
MODE_379 I/O、1.5V、SR111_DRV48_1P5
MODE_380 I/O、1.5V、SR001_DRV48_1P5
MODE_381 I/O、1.5V、SR000_DRV48_1P5
MODE_382 I/O、1.35V、SR011_DRV40_1P35
MODE_383 I/O、1.35V、SR010_DRV40_1P35
MODE_384 I/O、1.35V、SR101_DRV40_1P35
MODE_385 I/O、1.35V、SR100_DRV40_1P35
MODE_386 I/O、1.35V、SR110_DRV40_1P35
MODE_387 I/O、1.35V、SR111_DRV40_1P35
MODE_388 I/O、1.35V、SR001_DRV40_1P35
MODE_389 I/O、1.35V、SR000_DRV40_1P35
MODE_390 I/O、1.35V、SR011_DRV34_1P35
MODE_391 I/O、1.35V、SR010_DRV34_1P35
MODE_392 I/O、1.35V、SR101_DRV34_1P35
MODE_393 I/O、1.35V、SR100_DRV34_1P35
MODE_394 I/O、1.35V、SR110_DRV34_1P35
MODE_395 I/O、1.35V、SR111_DRV34_1P35
MODE_396 I/O、1.35V、SR001_DRV34_1P35
MODE_397 I/O、1.35V、SR000_DRV34_1P35
MODE_398 I/O、1.35V、SR011_DRV48_1P35
MODE_399 I/O、1.35V、SR010_DRV48_1P35
MODE_400 I/O、1.35V、SR101_DRV48_1P35
MODE_401 I/O、1.35V、SR100_DRV48_1P35
MODE_402 I/O、1.35V、SR110_DRV48_1P35
MODE_403 I/O、1.35V、SR111_DRV48_1P35
MODE_404 I/O、1.35V、SR001_DRV48_1P35
MODE_405 I/O、1.35V、SR000_DRV48_1P35

我们是否有任何具有60欧姆设置的更新 IBIS 模型?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我已将您的问题转交给 IBIS 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    我们将对此进行研究并回复。

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    对此有任何反馈吗?
    我的客户因这种情况而无法进行仿真。

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了结束本主题、我们计划取消对 TRM 和数据表中60和80欧姆设置的支持。