工具/软件:Linux
你好
我正在运行 SDK4.0、802.1d 以太网桥接在内核中处于活动状态。 否则、它都是 IDK5728的标准配置
设置:
-连接到 eth0 、192.168.0.3的 PC
-连接到 eth2 的 PC,192.168.0.4
IDK5728
我在串行控制台上输入:
ifconfig eth0 0.0.0.0
ifconfig eth2 0.0.0.0
brctl addbr mybridge
brctl addf mybridge eth0
我的桥接器 eth2
ifconfig mybridge up
测试1结果:在 PC 之间 ping 不起作用!
然后,我为网桥分配了一个 IP 地址:
ifconfig mybridge down
ifconfig mybridge 192.168.0.20子网掩码255.255.255.0
测试2结果:在 PC 之间 ping 不起作用! 但是、我可以从 Sitara ping PC、也可以从 PC ping 桥接器地址。
出什么问题了? 内核中是否缺少任何内容?
感谢您的帮助、Chris