This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:如何为 OMAP-L138重新构建 Linux SDK

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622767/linux-how-to-rebuild-linux-sdk-for-omap-l138

主题中讨论的其他器件:OMAP-L138PROCESSOR-SDK-OMAPL138

工具/软件:Linux

大家好、我注意到 OMAP-L138有新版本的 SDK。 我正在尝试在 Linux 主机上安装它。  

我在  Linux 主机上下载了""、并设法通过 setup-sh 脚本运行

接下来、我们要做的是重建 SDK。

在 SDK 的根级别上、我尝试了全部制作。 但我遇到了以下错误:  

已完成 TISDK 设置!
请继续阅读《软件开发人员指南》以了解有关的更多信息
如何在 EVM 上开发软件
--------------------------------------------------
miteshhiran@Ubuntu:/opt/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.00.04 make all
make:***没有规则使目标'linux-dtbs'成为'linux'所需的目标'linux-dtbs'。 停下。
miteshhiran@Ubuntu:/opt/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.00.04 make Linux
make:***没有规则使目标'linux-dtbs'成为'linux'所需的目标'linux-dtbs'。 停下。
miteshhiran@Ubuntu:/opt/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.00.04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您执行的步骤是什么? 您使用的操作系统是什么?
    您是否尝试过:
    1.下载 PSDK;
    2. sudo ./ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.00.04-Linux-x86-Install.bin
    请注意、这是64位二进制文件。
    3.cd ti-processor-sdk-linux-...
    4.实现一切

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    我已下载"sudo ./ti-processor-sdk-linux-omap138-lcdk-04.00.04-linux-x86-Install.bin"、安装后将 CD 放入目录并尝试全部制作。  

    我使用的是 Linux Host Ubuntu 16.02 LTS 64位(虚拟机)

    出现以下错误:

    miteshhiran@Ubuntu:/opt/ti-processor-sdk-linux-omapl138-lcdk-04.00.00.04 make all
    make:***没有规则使目标'linux-dtbs'成为'linux'所需的目标'linux-dtbs'。 停下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,这不起作用的任何想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Mitesh Hiran"]您好,这不起作用的任何想法吗?

    [/报价]
    我唯一可以构建的方法是注释掉 Makefile 中的一些内核构建目标。
    这些是 linux-dtbs 和 linux-dtbs_install。 只需在这些名称前面添加#(第9行和第17行)
    这将使用 make Linux 和 make linux_install、按需要编译所有内容。
    我假设这将在将来的版本中修复...