This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IBIS 模型选择

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628687/am5728-ibis-model-selection

器件型号:AM5728
当我使用软件  Hyperlynx 进行信号完整性仿真时、 DDR3L 芯片为 MT41K512M16、CPU 为 AM5728。 我对某些步骤感到困惑、这些步骤显示为带有红色线条的后续图片。  
有那么多的模型,我应该选择哪种模型?  
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hony、您好!

    我建议与 Hyperlynx 软件供应商联系、以找出此问题的原因。 不清楚 BSDL 文件是否有问题或软件是否正确解释了设计。 问题、您是否使用了 DDR EMIF 的两个片选(即 CSn0和 CSn1)?

    此致、
    Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hony、您好!
    我们尚未收到关于这个问题的任何其他问题。 我要将该线程标记为已关闭。 如果您有任何其他问题、发布这些问题将重新打开该主题。
    此致、Bill