This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:在哪里可以找到 CCS 7.3中多核项目的示例项目

Guru**** 2585035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627520/ccs-tms320c6678-where-can-i-find-example-projects-for-multicore-projects-in-ccs-7-3

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是新手、我正在尝试创建一个多核项目(因此我可以在 C6678中使用8个内核)、似乎找不到示例项目。 从哪里可以找到它?
我确实找到了一个只使用一个内核的简单"hello world"项目、它可以正常工作。

如果问题不清楚、请回复、我将澄清需要做些什么。

谢谢、
Ronen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../500599
    e2e.ti.com/.../402367
    e2e.ti.com/.../321067

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    我尝试使用 MCSDK 2.0的 PDK (根据上面提到的“e2e.ti.com/.../402367"”) ,似乎无法在其中安装 CCS 7.3.0.00019。
    有可能吗?是否存在任何限制?

    谢谢、
    Ronen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记提到我使用的是 Windows 7。

    谢谢、
    Ronen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]我尝试使用 MCSDK 2.0的 PDK (根据上面提到的"e2e.ti.com/.../402367")、似乎无法在其中安装 CCS 7.3.0.00019。
    有可能吗?是否存在任何限制? [/报价]

    这两者存在兼容性问题。 使用最新的处理器 SDK RTOS。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答!
    现在,我看到上面建议的所有线程都是指 CCS 上的旧版本和/或 MCSDK 2.0。
    CCS 7.3.0.00019和 ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.00.00.04是否有相关答案(您建议使用)。

    谢谢、
    Ronen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用]现在我看到上面建议的所有线程都是指 CCS 和/或 MCSDK 2.0上的旧版本。
    是的、正确。 这些是供参考的、在您的环境中不使用它们、无需任何修改。

    [引用] CCS 7.3.0.00019和 ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.00.00.04有相关答案(您建议)。[/引用]
    浏览 NDK (最新 RTOS 的一部分)以获取多核示例。 不确定我们是否有现成的裸机示例。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回答!

    有没有其他平台可以让我看到多核示例、而不是裸机、例如 TI RTOS 或任何其他建议。

    谢谢、
    Ronen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronen、

    请检查 OpenMP: processors.wiki.ti.com/.../OpenMP_on_C6000

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答!

    我在链接中看到的是  CCS 版本5.2.0.00069、MCSDK 版本2.1.0.3、而不  是我正在使用的版本 CCS 7.3.0.00019和 Processor SDK RTOS。

    是否有与我使用的版本相关的内容?

     谢谢、
    Ronen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最新的 Processor SDK RTOS 是版本4.1、它是使用 CCS 7.2开发的、我们没有使用 CCS 7.3进行测试。 它应该可以正常工作、但可能存在版本兼容性问题。 建议使用 CCS 7.2。

    然后、当您为 AM57x 安装 RTOS 时、安装程序会包含 OpenMP 包 openmp_dsp_am57xx_2_xx_xx_xx、您可以使用该包。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答!
    我已按照建议将我的 CCS 版本更改为7.2.0.00013。 并安装了适用于 AM57x ("ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.01.00.06-Windows-x86-Install.exe")和 SDK- RTOS C667x ("ti-processor-sdk-rtos-c667x-evm-04.00.04-Windows-x86-Install.exe")的 RTOS。

    但我仍然无法在 New CCS Project 菜单中找到"OMP Examples"选项。
    我还需要做些什么才能有这个选择?

    最棒的
    Ronen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronen、

    安装后、会有一些文件夹、如:OpenMP* DSP_am57xx_2_xx_xx\packages/examples 和 openmp_DSP_c667x_2_xx_xx_xx。 示例就在这里。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答!
    我找到了您提到的文件夹、但我找不到任何多核示例。
    无论如何、我如何导入这些示例? 如何在打开新项目时(在项目模板和示例下)将其添加到菜单中?

    最棒的
    Ronen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它们没有 CCS 项目、因此您无法将其导入 CCS。 它们基于 makefile。 例如、在 hello_on_make 文件夹下、您将看到 hello.c、这是多核示例。

    此致、Eric