This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:TMS320C6747/EMIFA/GPIO

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628152/tms320c6747-tms320c6747-emifa-gpio

器件型号:TMS320C6747

大家好、TI 专家、

现在我使用的是 TMS320C6747、我能否关闭 EMIFA 接口并将其放入 GPIO 中?

期待您的善意回应、非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于某些 EMIFA 信号、这应该是可能的。 查看器件数据手册表3-9。 外部存储器接口 A (EMIFA)端子功能可查看哪些 EMIFA 引脚可复用为 GPIO。 然后、请参阅技术参考手册的第10.5.10节"引脚复用控制寄存器(PINMUX0-PINMUX19)"、以查看您需要配置哪些 PINMUX 寄存器。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan
    非常感谢您的帮助~