This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/am3359:QT 或其他 GUI 应用程序

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627899/rtos-am3359-qt-or-other-gui-application

器件型号:AM3359

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI:

               AM335x 入门套件、处理器 RTOS、QT5

我喜欢在 AM335x 入门套件的处理器 RTOS 上构建 QT5或其他 GUI 应用。

我找到 了 processors.wiki.ti.com/.../。有关 SDK 的其他部分;基于 Linux 的环境 中的 Qt/Webkit 应用框架 www.ti.com/.../。 只是想知道 QT5还是其他 GUI 应用可用于处理器 RTOS。

请提前告知、谢谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请通过 Lding: e2e.ti.com/.../2273121查看此帖子 、AM335x 器件也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Biser Gatchev-XID、

    只需确认"AM335x EVM 上没有处理器 SDK RTOS LCD 驱动程序支持。 它仅适用于 AM57x EVM。"

    但是、在没有 GUI 显示的情况下监控 RTOS 过程真的很不方便。 您是否会想到帮助建议任何其他替代方法?

    提前感谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    Processor SDK RTOS 示例中没有显示示例。 但是、版本中的旧 Starterware 软件包在 LCDC 上有一些代码、这些代码可能有助于 C:\ti\pdk_am335x_1_0_8\packages/ti\starterware\examples\lcdc

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的指导。 祝你一切顺利~~