团队、
a) AM335x 数据表明确提到 OPP50不支持 MDIO:
http://www.ti.com/product/AM3352/datasheet/peripheral_information_and_timings#SPRS7173411
http://www.ti.com/product/AM3352/datasheet/peripheral_information_and_timings#SPRS7174426
是否有更多有关什么 OPP50条件会使 MDIO 无法正常工作的信息? 是降低时钟速度还是其他因素?
此外、第1个链接专门提到 CPSW 和 MDIO、而第2个链接提到 EMAC、但没有提到 MDIO。
b)对于 AM335xB、VDD_CORE 有 OPP50、VDD_MPU 有 OPP50。 根据表5.8、可以实现不同的组合:
http://www.ti.com/product/AM3352/datasheet/specifications?search=OPP50#SPRS71736200
上述 MDIO 和 EMAC OPP50限制信息(来自 A)是否指两个电源轨的 OPP50模式? 还是可以在 OPP50中使用这两个器件中的一个、以使 MDIO/EMAC 仍然正常工作?
c)数据表显示了 VDD_CORE/VDD-MPU 运算的一些有效组合。
例如、具有 OPP50的 VDD_CORE 和具有 OPP100的 VDD_MPU 是有效组合。
Linux 框架是否支持上述 OPP 配置?
我在 Linux 电源框架 wiki 文档(对于内核4.x)中找不到有关单独更改 VDD_CORE 和 VDD_MPU 操作的参考:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_Power_Management_User%27s_Guide_(v4.4)
提前感谢、
A.